SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Understøttelse af batteridrevne enheder

Som standard kan et system med en -gateway understøtte op til 10 batteridrevne enheder, såsom sensorer. Systemer, der også omfatter netdrevne enheder, som f.eks. lyskontakter, kan understøtte yderligere batteridrevne enheder.

Årsagen til dette er, at netdrevne enheder i systemet også fungerer som netværksudvidelser i systemet.

Det systemeksempel, der vises i det næste diagram, omfatter en -gateway (A) og to netdrevne lyskontakter (B). Hver netdrevet enhed kan fungere som vært for op til 10 batteridrevne enheder (C), så dette systemeksempel kan understøtte i alt 30 batteridrevne enheder.

TIP: Installér og idriftsæt alle netdrevne enheder, før du idriftsætter batteridrevne enheder. Dette giver maksimal værtskapacitet, inden de batteridrevne enheder tilføjes.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.