SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Forbindelse med Ethernet-tilstand - Gateway

  1. Find Ethernet-porten (A) på -gatewayen .
  2. Tilslut et Ethernet-kabel mellem -gatewayen og routeren, så det passer til den installationsmetode, der anvendes til -gatewayen:
Du skal tilføje -gatewayen i appen, før du kan tilføje enheder til styring af dem. For at gøre dette skal du først downloade og installere appen på din mobiltelefon/tablet (se Download af app'en ) og registrere en brugerkonto. Du kan derefter tilføje gateway og eventuelt tilslutte gateway til netværksrouteren via Wi-Fi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.