SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Fjernelse af et batteritryk fra en rumstyringsgruppe

Fjern linket mellem batteritrykket og andre enheder, når der ikke længere er brug for fjernstyringen.
  1. (Se A, B) Tryk kortvarigt på knappen (1) øverst til venstre på enheden (A) 3 gange. Tryk derefter på knappen, og hold den trykket ind i 6 sekunder.
    Status-lysdioder'en (B) blinker grønt efter 6 sekunder.
    BEMÆRK: Parringen mellem batteritrykket og kompatible enheder er fjernet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.