SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Tilføjelse af et batteritryk til et rumstyringsnetværk

Før du bruger et batteritryk som en fjernstyringsenhed, skal det først tilføjes i et rumstyringsnetværk.

Inden du tilføjer batteritrykket, skal du først TÆNDE for det pågældende rumstyringsnetværk. I et rumstyringsnetværk fungerer batteritrykket som sender, og ikke som modtager.

BEMÆRK: Når den trådløse kontakt er parret med Wiser Gateway, indstilles den automatisk til 2-kanaltilstand. Yderligere opsætning af enheden udføres i afsnittet Wiser-app.
  1. Fjern vippetangenterne og frontpanelet fra den trådløse kontakt med batteri.
  2. (Se B, C) Tryk kortvarigt på knappen (1) øverst til venstre på enheden (B) 3 gange.
    Status-lysdioden (C) blinker gult og lyser derefter grønt, når forbindelsen til rumstyringsnetværket er oprettet.
    TIP: For at spare på batteriet slukkes den grønne lysdiode i batteritrykket efter nogle få sekunder, men den batteritryk er stadig tilsluttet rumstyringsnetværket.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.