SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Placering af knapper/taster og lysdioder på enhederne

Find placeringen af knapper, taster og lysdiode-indikatorer på forskellige enheder.

Wiser trådløs relæ-/trådløs jalousistyring til indbygning (puck)

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 609000.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

(Se A) Opsætnings-/nulstillings- knap Tryk 3 gange på vippekontakten for at aktivere den.

(Se B) Status-lysdiode

Wiser trådløs lysdæmper for indbygning (puck)

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der lever op til kravene i EN 609000.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

(Se A) Opsætnings-/nulstillings- knap Tryk 3 gange på vippekontakten for at aktivere den.

(Se B) Status-lysdiode

LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ/trådløs lysdæmper

(Se A) Opsætnings-/nulstillings- knap

(Se B) Status-lysdiode

LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte

(Se A) Knap (1)

(Se B) Status-lysdiode

Wiser trådløs dør og vindue kontaktsæt

(Se A) Funktions- tast

(Se B) Status-lysdiode (synlig på forsiden af hoveddelen, når den blinker eller lyser)

Wiser trådløs lofts-PIR

(Se A) Funktions- tast

(Se B) Status-lysdiode (synlig på sensorens front, når den blinker eller lyser)

Wiser trådløs læksensor

(Se A) Funktions- tast

(Se B) Status-lysdiode (synlig øverst på sensoren, når den blinker eller lyser)

Wiser trådløs fugt- og temperatursensor

(Se A) Funktions- tast

(Se B) Status-lysdiode (synlig på sensorens front, når den blinker eller lyser)

Wiser SmartPlug 16 A

(Se A) Betjeningsknap

(Se B) Status-lysdiode

Wiser IP kamera indendørs

(Se A) Port til Micro SD-kort

(Se B) Status-lysdiode

(Se C) Nulstillingsknap

Røgalarm batteri/ Wiser røgalarm 230 V /

(Se A) Nulstillingsknap

(Se B) Standby-LED

(Se C) Status-lysdiode

Wiser radiator termostat

(Se A) Funktionsknap

(Se B) 3 status-LED

PowerTag

(Se A) Status-lysdiode

Tilsluttet bevægelsessensor med lysdæmper med flere ledere

(Se A) Status-lysdiode

(Se B) Nulstillingsknap

Wiser-adapter

(Se A) Trykknap og status-lysdiode

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.