SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Lysdæmpere

LK FUGA® Wiser trådløs lysdæmper

Styrer lysniveauet i et rum, eller indstiller automatisk lyset til et ønsket niveau som følge af en bestemt betingelse eller hændelse.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Wiser trådløs lysdæmper til indbygning (puck)

Konverterer kompatible mekaniske trykknapafbrydere til intelligente lysdæmpere. Tilslut op til 10 kompatible mekaniske trykknapper.

BEMÆRK:Mekaniske trykknapkontakter skal være godkendt til brug i 220-240 V AC-applikationer.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

LK FUGA® Wiser trådløs PIR med lysdæmper

LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med neutral

Registrerer bevægelige varmekilder (f.eks. personer) og kan dæmpe ohmske, induktive eller kapacitive belastninger og tænde dem med en justerbar efterløbstid.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Instruktionsark (PDF) (med neutral)

Brugervejledning til enhed

LK Fuga® Wiser LED Rotary Dimmer

Styrer lysniveauet i et rum, eller indstiller automatisk lyset til et ønsket niveau som følge af en bestemt betingelse eller hændelse. Kan tænde og dæmpe ohmske, induktive og kapacitive belastninger.

LK produktkatalog (uden centerplade og knob)

LK produktkatalog (med midterplade og knob)

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck)

Den Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) kombinerer fordelene ved smarte lysdæmperfunktioner med almindelige mekaniske trykknapafbrydere.

BEMÆRK: Mekaniske trykknapafbrydere skal være godkendt til brug i 220 - 240 V AC -applikationer.

LK produktkatalog

Instruktionsark (PDF)

Brugervejledning til enhed

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.