SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Parring af kompatible enheder til den batteritryk

Før du bruger den batteritryk som en fjernstyringsenhed, skal den først tilføjes i et eksisterende netværk. Se Tilføjelse af et batteritryk til et rumstyringsnetværk.
BEMÆRK: Den batteritryk kan ikke anvendes til at oprette et netværk.

Udfør denne opgave for at tilknytte enhedsstyringer til en trykknap på den batteritryk , så den kan fungere som trådløs betjening

  • De enheder, der skal parres med den batteritryk , skal tilføjes til et rumstyringsnetværk. Den maksimale time-out for et rumstyringsnetværk er 180 sek., og derfor skal enhederne parres inden for 180 sek. (se Oprettelse af et netværk til rumstyring).

  • Belysningsenheder som f.eks. trådløst dobbeltrelæ og trådløs lysdæmper kan betjenes på den samme trykknap på den batteritryk , men jalousistyringen skal parres med en anden trykknap end den, der bruges til belysningen.

  1. (Se A, B) Tryk kortvarigt på trykknappen (A) 8 gange.
    Status-Lysdioden (B) lyser konstant grønt, og lysdioderne på alle enhederne lyser konstant grønt, når rumstyringsnetværket er tændt.
    TIP: For at spare på batteriet slukkes den grønne lysdiode på den batteritryk efter 15 sek., men den trådløse batteritryk forbliver i parringstilstand.
  2. Vælg en kompatibel enhed, og tryk kortvarigt 3 gange på enhedens styreknap.
    • Tilsluttet belysningsbelastning blinker on/off.

    • Tilsluttet jalousi flytter sig en smule op/ned.

  3. (Se C, D) Tryk kortvarigt på den trykknap (C) eller (D), med hvilken du ønsker at styre enhederne. For at oprette parringer mellem kontakter og andre enheder, skal du trykke på op-knappen.
    Derved parres den trådløse kontakt med batteri med de kompatible enheder.
    Når parringen er afsluttet, slukkes rumstyringsnetværket. Status-lysdiode'en i alle enheder slukkes.
    TIP: Rumstyringsnetværket forbliver tændt, hvis parringen mislykkes.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.