SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Systemkrav

Hvis du vil bruge app'en, skal du ringe til din mobiltelefon/tablet skal understøtte bestemte operativsystemer og versioner.

Understøttede operativsystemer mobiltelefon:

  • Android™ OS version 7 og nyere
  • Apple® iOS 11 og nyere

Understøttede operativsystemer til tablet/iPad:

  • Android™ OS version 8 og nyere
  • Apple® iOS 10 og nyere

BEMÆRK:
  • Når der udsendes en ny version af et operativsystem, kan det tage noget tid, inden Wiser-systemet er fuldt kompatibelt med denne version.

  • Hvis Schneider Electric-programmer anvendes med en Android-telefon, der har forbigået restriktioner, eller en jailbroken iPhone, ophæves alle garantier, der er knyttet til applikationen.

  • Kompatibilitet mellem grænsefladerne og mobiltelefoner/tablets afhænger af den softwareversion, der er installeret på mobiltelefonen/tablet, og kan ændres i forbindelse med en softwareopgradering. På grund af det store antal mobiltelefoner/tablets mobiltelefonens kompatibilitet og funktionalitet er tilgængelige på markedet/tablet med appen ikke kan garanteres.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.