SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Wiser røgalarm 230 V / Wiser røgalarm - batteri

Problem

Løsning/handling

Enheden udsender ikke lyd ved test

  1. Kontrollér, at strømkontakten er i tændt position, eller at enheden er installeret korrekt. Hvis du er usikker, skal du fjerne og geninstallere enheden.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange.

  3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.