SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Valg af placering til gateway

-gatewayen er systemets controller og skal være inden for alle enhedernes rækkevidde, for at systemet kan fungere korrekt.

Den ideelle placering for gatewayen bestemmes af følgende:

  • udformningen af den bygning, hvor systemet installeres

  • placeringen af andre enheder, der skal bruges i systemet

Med henvisning til det næste diagram er det vigtigste, at lokalisere -gateway (A) så centralt som muligt i forhold til det område, der benyttes af alle netdrevne enheder (B), f.eks. kontakter og lysdæmpere. Der bør også tages hensyn til afstanden til batteridrevne enheder (C) i forbindelse med det tip, der er nævnt efter diagrammet.

TIP: Den batteridrevne bevægelsessensor i garagen (D) befinder sig langt fra -gatewayen . Sensoren kan imidlertid tilsluttes gatewayen via den netdrevne enhed, der anvendes som afbryder for lys i garagen(E). Det skyldes, at netdrevne enheder også fungerer som netværksudvidelser i systemet. Tag hensyn til dette, når du beslutter, hvor du vil finde -gatewayen .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.