SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

At komme ind i et hjem

Før Hjem-ejeren flytter til det nye Hjem, anbefales det, at installatøren afsluttes følgende aktiviteter. Som et resultat heraf kan Hjem-ejer få adgang til og bruge deres Wiser-intelligente Hjem med Hjem-internet.
Trin, der skal udføres af installatøren:
  1. Tilmeld dig i Wiser-appen ved hjælp af en e-mailadresse eller et gyldigt mobilnummer.

    Se Oprettelse af en konto.
  2. Sørg for, at alle enhederne er tændt, og at Wiser Gateway har Ethernet-forbindelse før konfiguration for at afslutte idriftsættelsesprocessen. Konfigurer derefter enhedens indstillinger.

    BEMÆRK: Parring med andre Wi-Fi- og BLE-aktiverede enheder kan også udføres under dette trin.
  3. Konfigurer scenarierne og automatiseringerne i appen.

  4. Generer invitationskoden/indløsningskoden, og noter den på det overdragelseskort, der findes i kassen/pakken. Sørg for at efterlade det på Wiser Gateway eller i Hjemmet.

    Se Tilslutning til et hjem.

Trin, der skal udføres af Hjem-ejeren:

  1. Tilmeld dig i Wiser-appen ved hjælp af en e-mail-ID eller et gyldigt mobilnummer.

    Se Oprettelse af en konto.
  2. Tilmeld dig et Hjem ved at indtaste invitationskoden, der er skrevet på overdragelseskortet.

  3. Tænd Wiser Gateway, og tilslut til gatewayen ved hjælp af routeren via Ethernet-kabel. Se Forbindelse med Ethernet-tilstand - Gateway

    BEMÆRK: Ethernet-kabel medfølger i pakken/boksen. Det anbefales derfor at hente kablet separat og bruge det til at oprette forbindelse med routeren for at opnå en bedre ydeevne. Hvis ejeren af hjemmet skal Gateway ved hjælp af Wi-Fi, se Wi-Fi-tilstandsforbindelse- gateway
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.