SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Wiser systembegrænsninger

Når du idriftsætter et Wiser-system, er det vigtigt at forstå systemets begrænsninger, f.eks. det maksimale antal understøttede enheder. For at opnå den bedste ydeevne kræves det, at systemet kører med 80 %.

Systemkomponent

Grænser for Wiser Gateway

Enheder

Maks. 120 enheder i ét Hjem

Maks. 120 enheder i ét rum

Maks. 20 enheder tilknyttet en trådløs batterikontakt

Maks. 10 batteridrevne enheder pr. netdrevet enhed. Se Understøttelse af batteridrevne enheder for flere oplysninger.

Hjem, rum og medlemmer

20 er det anbefalede nummer for Hjem pr. konto.

Maks. 20 Hjem (anbefalet antal)

Installationsprogrammet er Hjemmets ejer, indtil overførslen er gennemført.

Maks. 20 rum i ét Hjem (anbefalet nummer)

Maks. 20 medlemmer i ét Hjem (anbefalet nummer)

Enhedsgrupper

Maks. 200 enheder i én gruppe

Maks. 200 enheder i én gruppe

Maks. 100 grupper af komponenter i ét Hjem

Maks. 100 enhedsgrupper i ét Hjem

Tidsplaner for komponenter

Maks. 10 tidsplaner pr. enhed

scenarier/automatiseringer

Maks. 80 scenarier i ét Hjem

Maks. 80 handlinger i ét scenarie/automatisering

Maks. 1000 handlinger i ét hjem
(det samlede antal handlinger i scenarier og automatiseringer må ikke overstige 1000)

Maks. 10 betingelser i en automatisering

For information om den anbefalede afstand mellem gatewayen , enheder og sensorer, se Valg af placering til gateway . Afstanden mellem hub og enhed, enhed og enhed og enhed og sensor er afhængig af byggematerialer eller interferens imellem, det kan være en meget længere rækkevidde, i åben luft, uden nogen interferens.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.