SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Rumstyring

I et rumstyringsnetværk kan en eller flere grupper af enheder konfigureres, så de kan styres trådløst.

Inden for hver gruppe kan enheder konfigureres som sendere (se A) og/eller modtagere (se B).

En enkelt rumstyringsgruppe, der anvender kompatible enheder

BEMÆRK: Puck-enheder, relæer og lysdæmpere LK FUGA Wiser trådløst dobbeltrelæ og LK FUGA Wiser trådløs lysdæmper kan kun konfigureres som modtagere, og batteriafbryder kan kun konfigureres som sender.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.