SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Principper for cybersikkerhed

Hvis du følger disse principper for cybersikkerhed, kan det være med til at reducere risikoen for trusler mod det netværk, i hvilket dit system er installeret.
  • Hold telefonen opdateret, og installér de seneste sikkerhedsopdateringer.

  • Tilslut kun til sikre Wi-Fi-netværk.

  • Hent kun apps fra Google Play eller Apple-butikken.

  • Brug alle din mobiltelefons/tablet's sikkerhedsindstillinger:

    • lange adgangskoder

    • verificering med to faktorer (2FA)

    • ansigtsgenkendelse

    • blokering af ukendte apps

  • Brug stærke password til telefon og konto:

    • Genbrug ikke et password fra en anden konto.

    • Password skal være på 12-16 tegn. (En adgangssætning er bedst og nemmere at huske.)

    • Passwordet skal være en kombination af store bogstaver, små bogstaver, tal, tegn og symboler.

    • Brug ikke et password med kendte personlige oplysninger, der er lette at gætte eller almindeligt kendte. Undgå f.eks. at bruge hjemby, yndlingskæledyr eller skolenavn.

Ud-af-drifttagning af en enhed

Hvis du fjerner en enhed fra dit system for at give den væk, videresælge eller på anden måde bortskaffe den, skal du først fjerne alle personlige oplysninger fra enheden ved at foretage en fabriksnulstilling. Dette er særlig vigtigt ved ud-af-drifttagning af et system gateway . Se de særlige anvisninger vedrørende enheden for oplysninger om, hvordan du udfører en fabriksnulstilling.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.