SUG_Wiser_Denmark_WSE-09

Krav til Wi-Fi-netværk

Wiser-systemet kræver et Wi-Fi med internetadgang. Wi-Fi-netværksrouteren skal opfylde visse krav, for at systemet kan fungere.
BEMÆRK: Wiser-systemet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk.

Krav til router

Wi-Fi-routeren skal opfylde følgende krav:

  • Routeren skal have en integreret firewall.

  • Alle enheder skal placeres bag routerens firewall.

  • Routeren skal understøtte sikkerhedsprotokollen WPA2 eller højere.

Ikke adgang til Wi-Fi

Der kan være situationer, hvor der ikke findes nogen Wi-Fi, når du installerer enheder i et nyt hjem. I så fald anbefales det at bruge en anden mobil enhed til at oprette et Wi-Fi-hotspot under idriftsættelsen.

BEMÆRK: I så fald anbefales det at bruge et Wi-Fi-lommemodul med et 4G SIM til at oprette et Wi-Fi-hotspot under idriftsættelsen. Som alternativ kan der bruges en anden telefon til hotspottet.
Efter opsætning af hotspot, følg Wi-Fi-tilstandsforbindelse- gateway .
BEMÆRK: Systemet kan betjenes fysisk fra kontakter, hvis der ikke er adgang til Wi-Fi, når idriftsættelsen er afsluttet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.