System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 11

Wiser Home KI

Wiser Home KI ist eine Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, Stromkosten zu sparen, indem sie Geräte mit hohem Energieverbrauch wie Lader für Elektrofahrzeuge (EVlink Home Smart, Schneider Charge) oder resistive Heizkessel (gesteuert über einen Lastaktor) registrieren. Sie verwendet variable Tarife, wie z. B. Spitzen-/Nebentarife, und basiert auf der Beantwortung bestimmter Routinefragen durch die Benutzer. Die Kl erstellt intelligente Zeitpläne für registrierte Geräte und begrenzt die Nutzung dieser Geräte, wenn die Strompreise hoch sind, während sie gleichzeitig die Gewohnheiten der Benutzer berücksichtigt. Sie passt die Netzverbrauchsdaten der letzten 30 Tage an.

  • Einsparungen bei Stromrechnungen von bis zu 10 %

  • Wenn Sie Solarmodule in Ihrem Haus installiert und konfiguriert haben, bevor Sie sich für Wiser Home KI entschieden haben, können Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 50 % senken.

  • Ihre Einsparungen werden auf täglicher, monatlicher und jährlicher Basis überwacht.

WICHTIG:
  • Das KI-System lernt selbstständig und profitiert von historischen Daten zum Stromverbrauch. Es kann schon jetzt zu einem gewissen Grad ohne bereits vorhandene Daten optimiert werden, und seine Leistung wird sich im Laufe der Zeit noch erheblich verbessern.

  • Während die Funktion aktiv ist, ersetzen die Wiser Home KI Zeitpläne alle benutzerdefinierten Zeitpläne.

  • Sie können bis zu zwei verschiedene Geräte registrieren - 1 EV-Gerät und 1 Warmwasserbereiter.

Unterstützte Geräte:

  • Lastaktor (Warmwasserbereiter)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Voraussetzung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?