System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 11

Meine Rechnung reduzieren - Basis-Optimierung

WICHTIG: Die Funktion „Meine Rechnung reduzieren“ ist nur in Australien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal verfügbar.

Diese Funktion plant Ihre Lasten automatisch, wenn die Kosten am günstigsten sind. Das Verschieben von Lasten zu Zeiten mit niedrigen Tarifen reduziert die Energiekosten. Basierend auf Ihrer Tarifeingabe werden durch Aktivierung dieser Funktion Ihre verbrauchsintensiven Geräte während der günstigsten Stromtarife automatisch ein- und während der Spitzenzeiten ausgeschaltet.

WICHTIG: Während die Funktion aktiv ist, ersetzen Zeitpläne für „Meine Rechnung reduzieren“ alle benutzerdefinierten Zeitpläne.

Unterstützte Geräte:

  • Lastaktor (Warmwasserbereiter)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Voraussetzung

Sobald das Gerät in Betrieb genommen und der Tarif festgelegt wurde, wird der Benutzer auf der Registerkarte Details darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist, und es wird eine Push-Benachrichtigung gesendet.

Basis-Optimierung aktivieren

So aktivieren Sie die Basis-Optimierung:

  1. Tippen Sie im Startbildschirm auf Energie > Einblicke und dann auf das Banner (A).

    WICHTIG:
    • Schließen Sie das Banner nicht versehentlich, da es 2 Wochen dauert, bis diese Option wieder angezeigt wird.

    • Wenn Sie das Banner erneut schließen, erscheint nach 6 Wochen eine letzte Erinnerung.

  2. Lesen Sie die Informationen im Tutorial, tippen Sie zweimal auf Weiter und dann auf Weiter mit den Einstellungen „Meine Rechnung reduzieren“.

  3. Aktivieren Sie den Schalter (A) für die Geräte, für die Sie diese Funktion verwenden möchten.

    WICHTIG:
    • Wenn Sie das Erinnerungsbanner geschlossen haben, können Sie die Funktion Basis-Optimierung auch auf der Seite Einstellungen aktivieren.

      • Tippen Sie im Startbildschirm auf > Energiemanagement > Meine Rechnung reduzieren und führen Sie Schritt 3 aus.

    HINWEIS: Nach der Registrierung von Geräten in der Basis-Optimierung, siehe „Meine Rechnung reduzieren“ verwenden, um zu sehen, wie die Geräte gesteuert und für die Nutzung geplant werden.
    VORSCHLAG: Wenn Sie noch mehr sparen möchten, tippen Sie auf das Banner (B), um Wiser Home KI zu erkunden und erweiterte Funktionen freizuschalten. Siehe Wiser Home KI für detaillierte Informationen.

Deaktivierung des Geräts aus der Basis-Optimierung

So deaktivieren Sie das Gerät aus der Basis-Optimierung:

  1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Energiemanagement > Meine Rechnung reduzieren.

  2. Deaktivieren Sie den Schalter für die Geräte, für die Sie diese Funktion nicht verwenden möchten.

    Ein Benachrichtigungsfenster wird angezeigt. Lesen Sie die Informationen.

  3. Wenn Sie fortfahren möchten, tippen Sie auf Fortsetzen, sonst tippen Sie auf Abbrechen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?