DOCA0218FR-00

Protection du neutre

Protection du conducteur neutre sur les disjoncteurs quadripolaires

La protection du conducteur neutre dépend du système de distribution. Il existe trois possibilités.

Type de neutre

Description

Neutre non protégé

Le système de distribution ne nécessite pas de protection du conducteur neutre.

Demi-protection du neutre (à  0.5In)

La section du conducteur de neutre est la moitié de celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Isd (MicroLogic  2.0A/E) pour le neutre est égal à la moitié de la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement instantané Ii (MicroLogic  5.0  A/E / 6.0A/E / 7.0A) pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

Protection complète du neutre (à In)

La section du conducteur de neutre est la moitié de celle des conducteurs de phase.

  • Le courant long retard Ir pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Le seuil de déclenchement court retard Isd pour le neutre est égal à la valeur de réglage.

  • Les seuils de déclenchement instantané Isd et Ii pour le neutre sont égaux à la valeur de réglage.

Protection du neutre pour les appareils tripolaires

La protection du neutre n'est pas disponible sur les appareils tripolaires.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?