DOCA0218FR-00

Test des fonctions de protection terre et différentielle

Procédez comme suit pour tester :

  • Protection contre les défauts à la terre sur les déclencheurs MicroLogic 6.0 A/E.

  • Protection différentielle sur les déclencheurs MicroLogic 7.0 A.

  1. Vérifier que le disjoncteur est fermé.
  2. A l'aide d'un tournevis fin, enfoncez brièvement (< 1 s) le bouton TEST à l'avant du déclencheur MicroLogic.
  3. Le disjoncteur se déclenche.
  4. Si le disjoncteur ne se déclenche pas, contactez votre technicien de maintenance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?