MicroLogic 2 M 电子脱扣单元
简介
MicroLogic 2 M 电子脱扣单元适合用于保护标准应用中的电机馈电器。为自通风电机计算热脱扣曲线。
MicroLogic 2 M 电子脱扣单元可用于构造 1 类或 2 类协调电机馈电器。
描述
调节旋钮和指示灯位于正面。
A MicroLogic 电子脱扣单元设置范围
B 用于长延时保护吸合电流 Ir 的调节旋钮
C 用于长延时保护时间延迟等级的选择旋钮
D 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮
E 瞬时保护吸合电流 Ii 值
F 测试端口
G Ready LED(绿色)
H Alarm LED
I 相位不平衡
脱扣单元额定值 In 对应于设置范围的最大值。
设置长延时保护
-
长延时保护吸合电流 Ir 使用多位旋钮设置。
最大预设值(调节旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In。
下表显示长延时保护的吸合电流 Ir 值(安培),这些值以与每个脱扣单元额定值相关的方式直接显示在旋钮上。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
25 |
50 |
100 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ir (A) |
12 |
25 |
50 |
70 |
100 |
160 |
250 |
|
14 |
30 |
60 |
80 |
120 |
180 |
280 |
|
|
16 |
32 |
70 |
90 |
140 |
200 |
320 |
|
|
18 |
36 |
75 |
100 |
155 |
220 |
350 |
|
|
20 |
40 |
80 |
110 |
170 |
240 |
380 |
|
|
22 |
42 |
85 |
120 |
185 |
260 |
400 |
|
|
23 |
45 |
90 |
130 |
200 |
280 |
440 |
|
|
24 |
47 |
95 |
140 |
210 |
300 |
470 |
|
|
25 |
50 |
100 |
150 |
220 |
320 |
500 |
-
长延时保护时间延迟等级使用多位旋钮设置:等级选择有 5、10 和 20。
下表显示了取决于负载中的电流且针对这三个等级的脱扣时间延迟值:
|
负载中的电流 |
等级 |
||
|---|---|---|---|
|
5 |
10 |
20 |
|
|
脱扣时间延迟 tr (秒) |
|||
|
1.5 x Ir |
120 |
240 |
400 |
|
6 x Ir |
6.5 |
13.5 |
26 |
|
7.2 x Ir |
5 |
10 |
20 |
精确度范围为 -20%,+0%。
设置短延时保护
短延时保护吸合电流使用多位旋钮设置。其以 Ir 的倍数显示
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir (A)。 |
|
2 |
将 Isd 调节旋钮转到所需的值(设置范围为:5 至 13 x Ir,以 Ir 为增量(9 个设置))。 |
|
3 |
Isd 设置为 Ir (A) x Isd 设置。 |
精确度范围为 +/- 15%。
短延时保护时间延迟无法调节:30 ms。
设置瞬时保护
下表显示根据脱扣单元额定值 In 的吸合电流 Ii 值(安培)。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 |
50 |
100 |
150 |
220 |
320 |
500 |
|
|
吸合电流 Ii (A) |
425 |
750 |
1500 |
2250 |
3300 |
4800 |
7500 |
精确度范围为 +/- 15%。
相位不平衡保护
MicroLogic 2 M 脱扣单元包含对相位不平衡的保护。其特性包括:
-
保护无法调节
-
吸合:30% 相位不平衡(精度范围为 +/- 20%)
-
过冲时间:稳态下 4 秒,启动期间 0.7 秒
示例:稳态下相位不平衡度在超过 4 秒的时间内持续超过 30% 时,会导致保护装置脱扣。
接触器断开命令
在断路器脱扣之前,配备有 SDTAM 模块的脱扣单元可以使用此模块的输出 2 (SD4) 来为电机馈电器激活接触器断开命令。
应用示例
通过以下特性保护电机馈电器:
-
采用 1,250 kVA 变压器(- 400 V, 4%)供电
-
电机应用保护取决于以下方面:
-
双组件电机馈电器(断路器、接触器)
-
直接在线启动
-
电机功率 110 kW,即 In = 196 A
-
2 类协调
-
鉴于应用限制,只能执行缓慢启动
-
根据相关法规进行的安装计算决定了要安装的相应 ComPacT NSX 的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。
安装图
脱扣单元保护设置
|
安装 |
脱扣单元设置 |
备注 |
|---|---|---|
|
In = 196 A |
MicroLogic 2.2 M 220 设置为 200 A |
MicroLogic 脱扣单元设置 |
|
缓慢启动 |
设置为等级 20 |
长延时保护脱扣等级 |
|
Ik min = 14.8 kA 瞬时 = 14 In |
Isd/In > 12 或 Isd > 2,400 A |
Isd 保护设置兼容:
|