DOCA0187FR-03

Déclencheur électronique MicroLogic 2 M

Introduction

Le déclencheur électronique MicroLogic 2 M est adapté à la protection des départs-moteurs sur des applications standard. Les courbes de déclenchement thermique sont calculées pour des moteurs auto-ventilés.

Le déclencheur électronique MicroLogic 2 M permet de réaliser un départ-moteur en coordination de type 1 ou de type 2.

Description

Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.

MicroLogic 2.2 M

A Plage de réglage du déclencheur électronique MicroLogic

B Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir

C Cadran de sélection pour la classe de temporisation de la protection long retard

D Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

E Valeur du seuil de déclenchement de la protection instantanée Ii

F Prise de test

G Voyant Ready (vert)

H Voyant Alarm

I Déséquilibre de phases

Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.

Réglage de la protection long retard

Le réglage de la protection long retard est effectué à l'aide de deux cadrans, en fonction des caractéristiques de démarrage de l'application.

  • Le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.

    La valeur maximale de réglage (position maximum du cadran) est égale à la valeur du calibre In du déclencheur.

Le tableau ci-après indique les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection long retard qui s'affichent directement sur le cadran du déclencheur en fonction de son calibre.

Calibre In (A) du déclencheur

25

50

100

150

220

320

500

Seuil de déclenchement Ir (A)

12

25

50

70

100

160

250

14

30

60

80

120

180

280

16

32

70

90

140

200

320

18

36

75

100

155

220

350

20

40

80

110

170

240

380

22

42

85

120

185

260

400

23

45

90

130

200

280

440

24

47

95

140

210

300

470

25

50

100

150

220

320

500

  • La classe de temporisation de la protection long retard est définie à l'aide d'un cadran à plusieurs positions : les choix possibles sont 5, 10 et 20.

Le tableau suivant indique pour ces 3 classes la valeur de la temporisation de déclenchement en fonction du courant dans la charge :

Courant dans la charge

Classe

5

10

20

Temporisation de déclenchement tr (en secondes)

1,5 x Ir

120

240

400

6 x Ir

6,5

13,5

26

7,2 x Ir

5

10

20

La plage de précision est - 20 %, + 0 %.

Réglage de la protection court retard

Le seuil de déclenchement de la protection court retard se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions. Il est affiché en multiples de Ir.

Étape

Action

1

Réglez la protection long retard d'abord : le réglage du seuil de déclenchement est Ir (A).

2

Tournez le cadran de réglage Isd jusqu'à la valeur souhaitée. La plage va de 5 à 13 x Ir, par pas de valeur Ir (9 positions).

3

Isd est réglé sur Ir (A) x Isd.

La plage de précision est +/- 15 %.

La temporisation de la protection court retard n'est pas réglable : 30 ms

Réglage de la protection instantanée

Le tableau ci-dessous indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) en fonction du calibre In du déclencheur :

 

Calibre In (A) du déclencheur

25

50

100

150

220

320

500

Seuil de déclenchement Ii (A)

425

750

1500

2250

3300

4800

7500

La plage de précision est +/- 15 %.

Protection contre le déséquilibre de phases

Les déclencheurs MicroLogic 2 M intègrent une protection contre le déséquilibre de phases. Les caractéristiques sont :

  • Protection non réglable

  • Seuil de déclenchement : 30 % de déséquilibre de phases (la plage de précision est de +/- 20 %)

  • Temps de dépassement : 4 s en régime stabilisé, 0,7 s en régime de démarrage

Exemple : Un déséquilibre de phases supérieur à 30 % pendant plus de 4 s en régime stabilisé provoque un déclenchement de la protection.

Commande d'ouverture du contacteur

Les déclencheurs équipés d'un module SDTAM peuvent utiliser la sortie 2 (SD4) de ce module pour activer la commande d'ouverture du contacteur du départ-moteur avant le déclenchement du disjoncteur.

Exemple d'application

Protection d'un départ-moteur avec les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation par un transformateur 1 250 kVA - 400 V, 4 %

  • Protection d'une application moteur définie par :

    • Départ-moteur à 2 composants (disjoncteur, contacteur),

    • Démarrage direct

    • Puissance moteur 110 kW, soit In = 196 A

    • Coordination de type 2

    • Les contraintes de l'application imposent un démarrage lent.

Schéma d'installation

Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art ont déterminé les caractéristiques du ComPacT NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Schéma d'installation

Installation

ComPacT NSX choisi

Commentaires

In = 196 A

ComPacT NSX250

MicroLogic 2.2 M 220

Disjoncteur moteur, taille du boîtier

Isc = 28,5 kA

F

Performance Icu à lire sur plaque de performances

Ik min = 14,8 kA

Réglage des protections du déclencheur

Installation

Réglage du déclencheur

Commentaires

In = 196 A

MicroLogic 2.2 M 220 réglé à 200 A

Réglage du déclencheur MicroLogic

Démarrage lent

Réglé en classe 20

Classe de déclenchement de protection long retard

Ik min = 14,8 kA

Transitoire = 14 In

Isd/In > 12 ou Isd > 2 400 A

Réglage de la protection Isdcompatible avec :

  • les courants transitoires de démarrage

  • Protection contre les courts-circuits

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?