DOCA0187ZH-02

MicroLogic 4 电子脱扣单元

简介

MicroLogic 4 电子脱扣单元设计用于保护:

  • 商业和工业配电环境中的导线。

  • 商业和工业配电环境中的货物和人。

在 4 极断路器上,使用 3 位旋钮在 MicroLogic 脱扣单元上设置中性线保护:

  • 4P 3D:中性线未受保护

  • 4P 3D + N/2:相线吸合电流半值(即 0.5 xIr)下的中性线保护(不适用于 In ≤ 40 A 的 MicroLogic 脱扣单元)

  • 4P 4DIr 下中性线受到全面保护

MicroLogic 4 电子脱扣单元有两个版本可用于接地漏电检测:

  • 版本脱扣,其在检测到接地漏电时脱扣。

  • 报警版本,其测量接地漏电电流并利用接地漏电故障指示灯(从灰色变为黄色)在正面上指示接地漏电故障。

当存在 SDx 模块时,它远程指示接地漏电故障。

描述

调节旋钮和指示灯位于正面。

MicroLogic 4.2 3P 脱扣版本

   

MicroLogic 4.2AL 3P 报警版本

A MicroLogic 电子脱扣单元设置范围

B 用于长延时保护吸合电流 Io 的调节旋钮

C 用于长延时保护吸合电流 Ir 的微调旋钮

D 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

E 用于接地漏电吸合电流 IΔn 的调节旋钮

F 接地漏电故障指示灯:检测到接地漏电故障时,为黄色。

G 用于定期接地漏电功能测试的测试按钮 (T)

H用于接地漏电时间延迟 Δt 的调节旋钮

I 测试端口

J 用于断开脱扣单元电源与相线的连接的开关,在执行面板介电测试时使用。

K Ready LED(绿色)

L 过载报警 LED(橙色):90% Ir

M 过载报警 LED(红色):105% Ir

脱扣单元额定值 In 对应于设置范围的最大值。

设置长延时保护

长延时保护吸合电流 Ir 使用 2 个多位旋钮设置。

  • 预设的旋钮允许将吸合电流预设为值 Io(在旋钮上以安培为单位显示)。

    最大预设值(预设旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In

  • 调节旋钮可用于微调吸合电流 Ir(该值在旋钮上以 Io 的倍数显示)。

步骤

操作

1

将两个调节旋钮都设置为最大值(对于 Io:设置为值 In (A);对于 Ir:设置为 1)。

2

Io 调节旋钮设置到比所需值高的值。

Ir 设置值为:Io 设置 (A)。

3

转动微调旋钮,在 0.9 IoIo 的范围内设置 Ir 值。

4

Ir 设置值为:Io(A) 设置 x 微调。

长延时保护的时间延迟 tr 无法调节。

下表显示根据过载电流(tr 的倍数)的长延时保护时间延迟 Ir 值(秒)。

1.5 x Ir

6 x Ir

7.2 x Ir

tr = 400 秒

tr = 16 秒

tr = 11 秒

精确度范围为 -20%,+0%。

设置短延时保护

短延时保护吸合电流 Isd 使用多位旋钮设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

步骤

操作

1

首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir

2

Isd 调节旋钮转到所需的值。

Isd 值的可调范围为 1.5 x Ir 至 10 x Ir

3

Isd = Isd 设置 x Ir

精确度范围为 +/- 15%。

短延时保护的时间延迟 tr 无法调节:

  • 非脱扣时间:20 毫秒

  • 最大分断时间:80 毫秒。

设置瞬时保护

瞬时保护的吸合电流 Ii 无法调节。

下表显示根据脱扣单元额定值 In 的瞬时保护吸合电流 Ii 值(安培):

脱扣单元额定值 In (A)

40

100

160

250

400

630

吸合电流Ii (A) +/- 15%

600

1500

2400

3000

4800

6930

瞬时保护的时间延迟无法调节:

  • 非脱扣时间:0 毫秒

  • 最大分断时间:50 毫秒。

设置中性线保护(仅 4P 版本)

中性线选择旋钮为中心线长延时和短延时保护吸合电流提供了三个值的选择。

下表显示根据旋钮位置的中性线长延时保护的吸合电流值(Ir 的倍数)和中性线短延时保护的吸合电流值(Isd 的倍数):

脱扣单元额定值 In (A)

旋钮

旋钮位置

中性线保护的长时吸合电流值

中性线保护的短时吸合电流值

40

4P 3D

无吸合电流

无吸合电流

4P 4D

Ir

Isd

100 - 160 - 250

4P 3D

无吸合电流

无吸合电流

4P 3D + N/2

Ir/2

Isd/2

4P 4D

Ir

Isd

中性线长延时保护和短延时保护的时间延迟与相线相同。

设置接地漏电保护

接地漏电保护 IΔn(A 型)使用多位旋钮设置。

下表显示根据脱扣单元额定值 In 的接地漏电保护吸合电流 IΔn 值:

脱扣单元额定值 In (A)

吸合电流 IΔn

40、100、160 和 250 A

30 mA

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

OFF

400 和 570 A (1)

300 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

10 A

10 A

OFF

(1) 570 A 下的最大设置,需使用高达 630 A 的断路模块来调整

OFF 设置能够取消一切接地漏电保护,断路器作为标准断路器工作,用于保护电缆。

可以通过将接地漏电保护设置为 OFF 来在设置、调试、测试和维护期间禁用接地漏电保护。

设置接地漏电保护时间延迟

接地漏电保护的时间延迟使用多位旋钮来设置。

IΔn 设置为 30 mA 时,无论旋钮位置为何,时间延迟 Δt 始终为 0 ms(瞬时脱扣)。

IΔn 的设置值高于 30 mA 时,时间延迟 Δt 可调节为以下值:

  • 0 ms

  • 60 ms

  • 150 ms

  • 500 ms

  • 1000 ms

测试接地漏电保护

必须使用测试按钮 (T) 定期测试接地漏电保护。按下测试按钮后,即可模拟通过环形互感器的真实漏电电流,同时接地漏电故障指示灯显示以下符号:

当接地漏电保护吸合电流 IΔn 设置到 OFF 位置时,按下测试按钮后,没有反应。

如果是 MicroLogic 4 的脱扣版本,按下测试按钮后,会使断路器脱扣。

如果是 MicroLogic 4 的报警版本,按下测试按钮后,会使接地漏电指示灯变为黄色。

如果断路器未脱扣,或者接地漏电指示灯未变为黄色,则检查断路器是否通电。如果断路器已正确通电,并且尚未脱扣或指示接地漏电故障,则更换 MicroLogic 4 脱扣单元。

接地漏电故障脱扣后复位断路器

接地漏电故障脱扣后的断路器复位取决于具体的版本:

  • 对于脱扣版本,断路器复位方式为,将手柄从 Trip 置于 O (OFF) 位置,然后置于 I (ON) 位置。

  • 对于报警版本,将测试按钮 (T) 按住三秒。

对于脱扣兼报警版本,在复位后,接地漏电故障指示灯变回灰色。

长延时保护设置示例

示例 1:在 In 额定值为 250 A 的 MicroLogic 4.2 脱扣单元上,将长延时保护吸合电流 Ir 设置为 140 A:

步骤

 

操作

1

Io 设置为 250 A,Ir 设置为 1 (x Io)(出厂设置)。

2

Io 设置为 140 A。

3

Ir 微调到设置 1,并且 Ir 设置为 140 A x 1

示例 2:在 In 额定值为 250 A 的 MicroLogic 4.2 脱扣单元上,将长延时保护吸合电流 Ir 设置为 133 A:

步骤

 

操作

1

Io 设置为 250 A,Ir 设置为 1 (x Io)(出厂设置)。

2

Io 设置为 140 A。

3

设置计算:

133 A = 0.95 x 140 A

Ir 微调到设置 0.95。

4

Ir 设置为 140 A x 0.95 = 133 A。

步骤 (2) 和 (3) 中的调节旋钮操作将脱扣曲线修改为以下形式:

短延时保护设置示例

在 133 A 的馈电下,在 In 额定值为 250 A 的 MicroLogic 4.2 上,将短延时保护吸合电流 Isd 设置为 400 A:

步骤

 

操作

1

长延时保护的设置吸合电流 Ir 等于馈线工作电流,即 Ir = 133 A。

2

设置计算:

399 A = 3 x 133 A

Isd 调节旋钮转到设置 3。

3

Isd 设置为 133 A x 3 = 399 A。

步骤 (2) 中的调节旋钮操作将脱扣曲线修改为以下形式:

接地漏电保护设置示例

In 额定值为 250 A 的 MicroLogic 4.2 上,以 500 毫秒的脱扣时间延迟,将接地漏电保护吸合电流 IΔn 设置为 1 A:

步骤

操作

1

将接地漏电电流保护 IΔn 的调节旋钮设置到 1 A。

2

将接地漏电时间延迟 Δt 的调节旋钮设置到 500 ms。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?