Déclencheurs électroniques MicroLogic 4
Introduction
Le déclencheur électronique MicroLogic 4 est conçu pour protéger :
-
les conducteurs des installations de distribution électrique commerciales et industrielles
-
les biens et les personnes dans les installation de distribution électrique commerciales et industrielles
Dans les disjoncteurs quadripolaires, la protection du neutre est définie sur le déclencheur MicroLogic à l'aide d'un cadran à trois positions :
-
4P 3D : neutre non protégé
-
4P 3D + N/2 : protection du neutre à la moitié de la valeur du seuil de déclenchement de phase, 0,5 x Ir (non disponible sur un déclencheur MicroLogic avec In ≤ 40 A)
-
4P 4D : protection complète du neutre à Ir
Le déclencheur électronique MicroLogic 4 existe en deux versions pour la détection des fuites à la terre :
-
La version Déclenchement se déclenche lorsqu'une fuite à la terre est détectée.
-
La version Alarme mesure le courant de fuite à la terre et indique un défaut de fuite à la terre sur la face avant à l'aide de l'indicateur approprié qui passe du gris au jaune.
Lorsque le module SDx est présent, il signale un défaut de fuite à la terre à distance.
Description
Les commmutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.
|
A Plage de réglage du déclencheur électronique MicroLogic B Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Io C Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir D Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd E Cadran de réglage du seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn F Indicateur de défaut de fuite à la terre : jaune quand un tel défaut est détecté |
G Bouton de test (T) pour le test périodique de la fonction de protection différentielle H Cadran de réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt I Prise de test J Commutateur permettant de déconnecter des phases l'alimentation du déclencheur, utilisé lors d'un test diélectrique de tableau K Voyant Ready (vert) L Voyant d'alarme de surcharge (orange) : 90 % Ir M Voyant d’alarme de surcharge (rouge) : 105 % Ir |
Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.
Réglage de la protection long retard
Le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir est défini à l'aide de deux cadrans à plusieurs positions.
-
Le cadran de préréglage permet de prérégler le seuil à la valeur Io (affichée en ampères sur le cadran).
La valeur maximale de préréglage (position maximum sur le cadran de préréglage) est égale à la valeur In du calibre du déclencheur.
-
Le cadran de réglage permet d'ajuster le seuil de déclenchement Ir (valeur affichée en multiples de Io sur le cadran).
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Réglez les deux cadrans sur le maximum (pour Io : valeur In (A) ; pour Ir : valeur 1). |
|
2 |
Sur le cadran de réglage Io, sélectionnez une valeur supérieure à la valeur nécessaire. La valeur de réglage de Ir est : valeur de Io (A). |
|
3 |
Utilisez le cadran de réglage fin pour indiquer une valeur de Ir comprise entre 0,9 Io et Io. |
|
4 |
La valeur définie pour Ir est : Io (A) x réglage fin. |
La temporisation tr de la protection long retard n'est pas réglable.
Le tableau suivant indique la valeur de la temporisation tr de la protection long retard (en secondes) en fonction du courant de surcharge (en multiple de Ir)
|
à 1,5 x Ir |
à 6 x Ir |
à 7,2 x Ir |
|---|---|---|
|
tr = 400 s |
tr = 16 s |
tr = 11 s |
La plage de précision est - 20 %, + 0 %.
Réglage de la protection court retard
Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd est défini à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.
La valeur de réglage est exprimée en multiples de Ir.
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Réglez la protection long retard en premier : le réglage du seuil de déclenchement est Ir. |
|
2 |
Sur le cadran de réglage Isd, sélectionnez la valeur requise. La valeur de Isd est réglable de 1,5 x Ir à 10 x Ir. |
|
3 |
Isd = réglage Isd x Ir. |
La plage de précision est +/- 15 %.
La temporisation. tr de la protection court retard ne peut pas être ajustée :
-
Temps sans déclenchement : 20 ms
-
Temps maximum de coupure : 80 ms.
Réglage de la protection instantanée
Le seuil de déclenchement Ii de la protection instantanée ne peut pas être ajusté.
Le tableau suivant indique la valeur du seuil de déclenchement Ii de la protection instantanée (en ampères) en fonction du calibre In du déclencheur :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
40 |
100 |
160 |
250 |
400 |
630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seuil Ii (A) +/- 15 % |
600 |
1500 |
2400 |
3000 |
4800 |
6930 |
La temporisation de la protection instantanée n'est pas réglable :
-
Temps sans déclenchement : 0 ms
-
Temps maximum de coupure : 50 ms.
Réglage de la protection du neutre (4P uniquement)
Le cadran de réglage du neutre propose trois valeurs pour les seuils de déclenchement des protections long retard et court retard du neutre.
Le tableau suivant indique les valeurs du seuil de déclenchement de la protection long retard du neutre (en multiples de Ir) et de la protection court retard du neutre (en multiples de Isd) en fonction de la position sélectionnée sur le cadran :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
Cadran |
Position sur le cadran |
Seuil de déclenchement long retard pour la protection du neutre |
Seuil de déclenchement court retard pour la protection du neutre |
|---|---|---|---|---|
|
40 |
4P 3D |
pas de seuil |
pas de seuil |
|
|
4P 4D |
Ir |
Isd |
||
|
100 - 160 - 250 |
4P 3D |
pas de seuil |
pas de seuil |
|
|
4P 3D + N/2 |
Ir/2 |
Isd/2 |
||
|
4P 4D |
Ir |
Isd |
La temporisation des protections long retard et court retard du neutre est la même que pour les phases.
Réglage de la protection différentielle
La protection différentielle IΔn, type A, est réglée à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.
Le tableau suivant indique la valeur du seuil de déclenchement IΔn de la protection différentielle en fonction du calibre In du déclencheur :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
Seuil de déclenchement IΔn |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40, 100, 160 et 250 A |
30 mA |
30 mA |
100 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
OFF |
|
400 et 570 A(1) |
300 mA |
300 mA |
500 mA |
1 A |
3 A |
5 A |
10 A |
10 A |
OFF |
|
(1) Réglage maximum à 570 A pour des raisons thermiques, à adapter avec un bloc de coupure jusqu'à 630 A |
|||||||||
Le réglage OFF annule toute protection différentielle et le disjoncteur se comporte comme un disjoncteur standard de protection de câble.
Le réglage de la protection différentielle sur OFF peut être utilisé pour inhiber cette protection pendant les périodes de réglage, de mise en service, de test et de maintenance.
Réglage de la temporisation de la protection différentielle
La temporisation de la protection différentielle se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.
Quand IΔn est réglé sur 30 mA, la temporisation Δt est toujours égale à 0 ms quelle que soit la position du commutateur (déclenchement instantané).
Quand IΔn est réglé au-dessus de 30 mA, la temporisation Δt peut être réglée sur les valeurs suivantes :
-
0 ms
-
60 ms
-
150 ms
-
500 ms
-
1000 ms
Test de la protection différentielle
La protection différentielle doit être testée
régulièrement à l'aide du bouton de test (T). Une pression sur le bouton de test simule le
passage d'un courant de fuite réel à travers le tore et
l'indicateur de défaut de fuite à la terre affiche le symbole
suivant :![]()
Lorsque le seuil de déclenchement IΔn de la protection différentielle est réglé sur la position OFF, une pression sur le bouton de test n'a aucun effet.
Dans le cas de la version Déclenchement du MicroLogic 4, une pression sur le bouton de test déclenche le disjoncteur.
Dans le cas de la version Alarme du MicroLogic 4, une pression sur le bouton de test fait passer l'indicateur de fuite à la terre à la couleur jaune.
Si le disjoncteur ne se déclenche pas, ou si l'indicateur de fuite à la terre ne passe pas au jaune, vérifiez que le disjoncteur est sous tension. Si le disjoncteur est alimenté correctement et qu'il ne s'est pas déclenché ou n'a pas signalé le défaut de fuite à la terre, remplacez le déclencheur MicroLogic 4.
Réarmement du disjoncteur après un déclenchement sur défaut de fuite à la terre
Le réarmement du disjoncteur à la suite d'un déclenchement sur défaut de fuite à la terre dépend de la version utilisée :
-
Pour la version Déclenchement, réarmez le disjoncteur en déplaçant le maneton de la position Trip à la position O (OFF), puis à la position I (ON).
-
Pour la version Alarme, appuyez sur le bouton de test (T) pendant trois secondes.
Pour les deux versions Déclenchement et Alarme, l'indicateur de défaut de fuite à la terre redevient gris après le réarmement.
Exemples de réglage de la protection long retard
Exemple 1 : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir à 140 A sur un déclencheur MicroLogic 4.2 de calibre In 250 A :
Exemple 2 : Réglage du seuil de déclenchement de la protection long retard Ir à 133 A sur un déclencheur MicroLogic 4.2 de calibre In 250 A :
Exemple de réglage de la protection court retard
Réglage du seuil de déclenchement de la protection court retard Isd à 400 A sur un déclencheur MicroLogic 4.2 de calibre In 250 A sur un départ de 133 A :
Exemple de réglage de la protection différentielle
Réglage du seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn à 1 A avec une temporisation de déclenchement de 500 ms sur un MicroLogic 4.2 de calibre In 250 A :
|
Etape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Positionnez le cadran de réglage de la protection différentielle IΔn sur 1 A. |
|
2 |
Positionnez le cadran de réglage de la temporisation Δt de la protection différentielle sur 500 ms. |