DOCA0187ES-03

Unidades de disparo electrónicas MicroLogic 4

Introducción

La unidad de disparo electrónica MicroLogic 4 está diseñada para proteger:

  • Conductores de distribución eléctrica terciaria e industrial.

  • Bienes y personas en la distribución eléctrica terciaria e industrial.

En los interruptores automáticos de 4 polos, la protección del neutro se ajusta en la unidad de control MicroLogic con un regulador de tres posiciones:

  • 4P 3D: Sin protección del neutro

  • 4P 3D + N/2: protección neutra a la mitad del valor de la fase de disparo, 0,5 x Ir (no disponible en la unidad de disparo MicroLogic con In ≤ 40 A)

  • 4P 4D: protección completa del neutro en Ir

La unidad de control electrónica MicroLogic 4 está disponible en dos versiones para la detección de diferencial:

  • La versión de disparo se dispara cuando se detecta el diferencial.

  • La versión de alarma mide la corriente de diferencial e indica el fallo por diferencial en la parte frontal con el indicador de fallo por diferencial, que cambia de gris a amarillo.

Cuando el módulo SDx está presente, indica un fallo de diferencial de forma remota.

Descripción

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.

Versión de disparo MicroLogic 4.2 3P

   

Versión de alarma MicroLogic 4.2AL 3P

A Rango de ajuste de la unidad de disparo electrónica MicroLogic

B Selector de ajuste para el disparo de la protección de largo retardo Io

C Selector de ajuste fino para el disparo de la protección de largo retardo Ir

D Selector de ajuste para el disparo de la protección de corto retardo Isd

E Selector de ajuste para el disparo del diferencial de corriente IΔn

F Indicador de fallo por diferencial: amarillo cuando se detecta un fallo por diferencial

G Botón de prueba (T) para la prueba periódica de la función de diferencial

H Selector de ajuste para el retardo de tiempo de diferencial Δt

I Puerto de prueba

J Interruptor para desconectar la alimentación de la unidad de disparo de las fases, que se utiliza cuando se realizan una prueba dieléctrica del panel

K Ready LED (verde)

L LED de alarma de sobrecarga (naranja): 90 % Ir

M LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105 % Ir

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

Ajuste de la protección de largo retardo

El disparo de la protección de largo retardo Ir se ajusta utilizando dos reguladores de varias posiciones.

  • El regulador de preajuste permite ajustar previamente el disparo al valor Io (el valor se muestra en amperios en el regulador).

    El valor máximo de preajuste (posición de regulación máxima del regulador de preajuste) es igual al valor de intensidad nominal In de la unidad de control.

  • El selector de ajuste puede usarse para ajustar el disparo de Ir (valor mostrado en múltiplos de Io en el selector).

Paso

Acción

1

Configure ambos selectores de ajuste al máximo (Io: al valor In (A); Ir: a 1).

2

Gire el regulador de ajuste de Io a un valor superior al que se exige.

El valor de ajuste Ir es: ajuste Io (A).

3

Gire el selector de ajuste para especificar el valor de Ir desde 0,9 Io hasta Io.

4

El valor de ajuste Ir es: Io (A) Ajuste fino x del ajuste.

La temporización tr para la protección de largo retardo no es ajustable.

La tabla siguiente muestra el valor de temporización tr para la protección de largo retardo (en segundos) según la corriente de sobrecarga (en múltiplos de Ir)

Cuando se alcanza 1,5 × Ir

Cuando se alcanza 6 × Ir

Cuando se alcanza 7,2 × Ir

tr = 400 s

tr = 16 s

tr = 11 s

El rango de precisión es de -20 % a 0 %.

Ajuste de la protección de corto retardo

El disparo Isd de la protección corto retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones.

El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir.

Paso

Acción

1

Ajuste la protección de largo retardo en primer lugar: el ajuste de disparo es Ir.

2

Gire el regulador de ajuste de Isd al valor necesario.

El valor Isd es ajustable de 1,5 x Ir a 10 x Ir.

3

Isd = ajuste Isd x Ir.

El rango de precisión es de +/−15 %.

La temporización tr de la protección corto retardo no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 20 ms

  • Tiempo máximo de corte: 80 ms.

Ajuste de la protección de instantáneo

El disparo Ii de la protección de instantáneo no es ajustable.

En la tabla siguiente se muestra el valor del disparo Ii de la protección instantánea (en amperios) según la capacidad nominal de la unidad de disparo In:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

40

100

160

250

400

630

Disparo de Ii (A) +/- 15 %

600

1500

2400

3000

4800

6930

La temporización de la protección de instantáneo no es ajustable:

  • Tiempo sin disparo: 0 ms

  • Tiempo máximo de corte: 50 ms.

Ajuste de la protección del neutro (sólo 4P)

El regulador de seleción del neutro permite elegir entre tres valores para el disparo de las protecciones de largo retardo y corto retardo del neutro.

La siguiente tabla muestra los valores de disparo para la protección del neutro de largo retardo (en múltiplos de Ir) y protección del neutro de corto retardo (en múltiplos de Isd) según la posición del selector:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

Regulador

Posición del regulador

Valor de disparo de largo retardo para la protección del neutro

Valor de disparo de corto retardo para la protección del neutro

40

4P 3D

Sin disparo

Sin disparo

4P 4D

Ir

Isd

100 - 160 - 250

4P 3D

Sin disparo

Sin disparo

4P 3D + N/2

Ir/2

Isd/2

4P 4D

Ir

Isd

La temporización de las protecciones de largo y corto retardo del neutro es la misma que para las fases.

Ajuste de la protección de diferencial

La protección de diferencial IΔn, tipo A, se ajusta utilizando un regulador de varias posiciones.

La siguiente tabla muestra el valor de disparo de IΔn para la protección de diferencial según la capacidad de la unidad de disparo In:

Intensidad nominal de la unidad de control In (A)

Disparo IΔn

40, 100, 160 y 250 A

30 mA

30 mA

100 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

Apagado

400 y 570 A (1)

300 mA

300 mA

500 mA

1 A

3 A

5 A

10 A

10 A

Apagado

(1) Ajuste máximo a 570 A por motivos térmicos y que debe adaptarse con un bloque de corte de hasta 630 A

El ajuste OFF anula cualquier protección de diferencial y el interruptor automático se comporta como un interruptor automático estándar para la protección de cables.

El ajuste de la protección de diferencial en OFF puede utilizarse para inhibir la protección de diferencial durante los periodos de ajuste, puesta en marcha, prueba y mantenimiento.

Ajuste de la temporización de la protección de diferencial

La temporización de la protección de diferencial se ajusta utilizando un regulador de varias posiciones.

Cuando IΔn se ajusta en 30 mA, la temporización Δt siempre es 0 ms, independientemente de la posición del regulador (disparo instantáneo).

Cuando IΔn se ajusta en un valor superior a 30 mA, la temporización Δt se puede ajustar en los valores siguientes:

  • 0 ms

  • 60 ms

  • 150 ms

  • 500 ms

  • 1000 ms

Prueba de la protección de diferencial

La protección de diferencial se debe probar periódicamente utilizando el botón de prueba (T). Al presionar el botón de prueba se simula una corriente de fuga real que pasa por el toroide, y el indicador de fallo por diferencial muestra el siguiente símbolo:

Cuando el disparo de la protección por diferencial IΔn se configura en la posición OFF, pulsar el botón de prueba no tiene efecto.

En el caso de la versión de disparo de MicroLogic 4, al pulsar el botón de prueba se dispara el interruptor automático.

En el caso de la versión de alarma de MicroLogic 4, al pulsar el botón de prueba el indicador de diferencial cambia al color amarillo.

Si el interruptor automático no se dispara, o el indicador de diferencial no cambia a color amarillo, verifique que el interruptor automático reciba alimentación. Si el interruptor automático recibe la alimentación correcta y no se ha disparado o señalizado un fallo de diferencial, sustituya la unidad de disparo MicroLogic 4.

Restablecimiento del interruptor automático tras un disparo por fallo de diferencial

El rearme del interruptor automático tras un disparo por fallo de diferencial depende de la versión:

  • Para la versión de disparo, restablezca el interruptor automático desplazando la palanca de la posición Trip a O (OFF) y, a continuación, a la posición I (ON).

  • En el caso de la versión de alarma, pulse el botón de prueba (T) durante 3 segundos.

Tanto en la versión de disparo como en la de alarma, el indicador de fallo por diferencial vuelve a cambiar a gris tras el rearme.

Ejemplos de ajuste de la protección de largo retardo

Ejemplo 1: Ajuste del disparo de la protección de largo retardo Ir a 140 A en una unidad de disparo MicroLogic 4.2 con capacidad nominal In de 250 A:

Paso

 

Acción

1

Io se coloca en 250 A y Ir en 1 (x Io) (configuración de fábrica).

2

Ajuste Io en 140 A.

3

El ajuste fino de Ir permanece en el ajuste 1 y Ir se configura en 140 A x 1

Ejemplo 2: Ajuste del disparo de la protección de largo retardo Ir a 133 A en una unidad de disparo MicroLogic 4.2 con capacidad nominal In de 250 A:

Paso

 

Acción

1

Io se coloca en 250 A y Ir en 1 (x Io) (configuración de fábrica).

2

Ajuste Io en 140 A.

3

Cálculo de la posición de regulación:

133 A = 0,95 x 140 A

Sitúe el ajuste fino de Ir en la posición de regulación 0,95.

4

Ir se ajusta en 140 A x 0,95 = 133 A.

Las acciones de los pasos (2) y (3) en los reguladores de ajuste modifican la curva de disparo, tal como se indica en:

Ejemplo de ajuste de la protección corto retardo

Ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd a 400 A en MicroLogic 4.2 con una capacidad nominalIn de 250 A y una alimentación de 133 A:

Paso

 

Acción

1

El ajuste de disparo Ir para la protección de largo retardo es igual a la corriente operativa del alimentador, es decir, Ir = 133 A.

2

Cálculo del ajuste:

399 A = 3 x 133 A

Sitúe el regulador de ajuste Isd en la posición de regulación 3.

3

Isd se ajusta en 133 A x 3 = 399 A.

La acción del paso (2) en el regulador de ajuste modifica la curva de disparo tal como se muestra:

Ejemplo de ajuste de la protección de diferencial

Ajuste del disparo de la protección de diferencial IΔn a 1 A con una temporización de disparo de 500 ms en un MicroLogic 4.2 con capacidad nominal In de 250 A:

Paso

Acción

1

Establezca el regulador de ajuste de la protección de corriente de diferencial IΔn en 1 A.

2

Establezca el regulador de ajuste de la temporización de diferencial Δt en 500 ms.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.