DOCA0187FR-03

Module transformateur de courant 3P/4P avec sortie en tension

DANGER
Ne pas utiliser le module transformateur de courant si la tension de fonctionnement du système dépasse 500 VCA, même si la tension d’isolement (Ui) du disjoncteur ou de l’interrupteur sectionneur est indiquée comme étant supérieure.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Introduction

Le module transformateur de courant avec sortie en tension (module CT+V) fournit des mesures de tension aux appareils de mesure. Ils peuvent être utilisés avec les compteurs d’énergie conformes à la MID (directive relative aux instruments de mesure) suivants, pour calculer la consommation d’énergie à des fins de facturation :

Compteur d’énergie Classe de précision Port de communication Sorties Entrées Autres caractéristiques

PM5111

0,5

1 port série avec protocole Modbus

1 numérique

PM5331

0,5

1 port série avec protocole Modbus

2 numériques + 2 relais

2 numériques

PM5341

0,5

1 port Ethernet avec protocole Modbus TCP

2 numériques + 2 relais

2 numériques

PM5561

0,2

2 ports Ethernet avec protocole Modbus TCP

2 numériques

4 numériques

PM5661

0,2

2 ports Ethernet avec protocole Modbus TCP

2 numériques

2 numériques + 2 RCM

PM5761

0,2

2 ports Ethernet avec protocole Modbus TCP

2 numériques

2 numériques + 2 RCM

Détection des creux de tension et des surtensions avec capture de forme d’onde (WFC)

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie
La valeur nominale du disjoncteur ou de l’interrupteur sectionneur ne doit pas être supérieure à celle du transformateur de courant.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
risque de réduction de la précision
La valeur nominale du transformateur de courant ne doit pas être supérieure à celle du disjoncteur ou de l’interrupteur sectionneur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte de précision.

Le module CT+V peut être utilisé sur un disjoncteur ou un interrupteur sectionneur ComPacT NSX ou un interrupteur sectionneur INS ComPacT.

Installation

AVERTISSEMENT
Risque d’incendie
Il est interdit d’installer le module transformateur de courant avec sortie en tension dans l’une des configurations suivantes :
  • En amont de l’équipement ComPacT NSX ou de l’interrupteur sectionneur INS ComPacT
  • En aval du disjoncteur ComPacT NSX associé à un interrupteur sectionneur INS ComPacT
  • En aval d’un module VigiPacT Add-on ou d’une alarme VigiPacT Add-on
  • Avec un équipement DC ComPacT NSX
  • En aval, sur une base enfichable équipée d’un adaptateur de connexion pour la base
  • En aval, sur une base enfichable avec prises arrière LV429276. (L’installation est possible sur la version enfichable avec le kit de connexion électrique LV429269)
  • En aval d’un PowerTag M250
  • En aval d’un accessoire de couplage LV429358 ou LV429359
  • En amont d’un accessoire de couplage LV429358 ou LV429359
  • Sur un disjoncteur ComPacT NSX 3P associé à un module transformateur de courant 4P
  • Sur un disjoncteur ComPacT NSX 4P associé à un module transformateur de courant 3P
  • Sur un interrupteur sectionneur ComPacT INS 3P/4P associé à un module transformateur de courant 3P
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le module CT+V est monté directement sur la face inférieure du disjoncteur ou de l’interrupteur sectionneur.

Pour plus d’informations sur l’installation, consulter l’instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD1633907 Module transformateur de courant 3P/4P avec sortie en tension.

Connexion

Grâce à sa conception intégrée, le module CT+V ne nécessite aucun câblage spécifique et est compatible avec les mêmes accessoires de connexion que l’équipement sur lequel il est monté.

DANGER
Risque de décharge électrique, d’explosion ou d’arc électrique
Les cavaliers I1-I2, I2-I3 et I3-S2(1) doivent rester en position lorsque l’appareil de mesure n’est pas connecté.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
Risque d’endommagement de l’équipement
Ne pas alimenter l’appareil de mesure avec la sortie en tension du module transformateur de courant.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d’informations sur l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure, se reporter à sa documentation.

  • (1) Bornes I1, I2, I3 et S2 avec cavaliers, si elles ne sont pas connectées à un appareil de mesure.
  • (2) Sortie en tension protégée contre les courts-circuits avec réarmement automatique.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.