DOCA0187ES-03

Módulo de transformador de corriente 3P/4P con salida de tensión

PELIGRO
No utilice el módulo de transformador de corriente si la tensión de funcionamiento de la instalación es superior a 500 V CA, aunque se indique que la tensión de aislamiento (Ui) del disyuntor o del interruptor de desconexión es superior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Introducción

El módulo de transformador de corriente con salida de tensión (módulo TC+V) proporciona mediciones de tensión a los dispositivos de medición. Puede utilizarse con los siguientes contadores de potencia de MID (Directiva sobre instrumentos de medición) para calcular el consumo de energía a efectos de facturación:

Potenciómetro Clase de precisión Puerto de comunicaciones Salidas Entradas Características adicionales

PM5111

0,5

1 puerto serie con protocolo Modbus

1 digital

PM5331

0,5

1 puerto serie con protocolo Modbus

2 digitales + 2 relés

2 digitales

PM5341

0,5

1 puerto Ethernet con protocolo Modbus TCP

2 digitales + 2 relés

2 digitales

PM5561

0,2

2 puertos Ethernet con protocolo Modbus TCP

2 digitales

4 digitales

PM5661

0,2

2 puertos Ethernet con protocolo Modbus TCP

2 digitales

2 digitales + 2 RCM

PM5761

0,2

2 puertos Ethernet con protocolo Modbus TCP

2 digitales

2 digitales + 2 RCM

Detección de caídas y subidas de tensión con captura de forma de onda (WFC)

ADVERTENCIA
Peligro de incendio
El valor nominal del disyuntor o del interruptor de desconexión no debe ser superior al valor nominal del transformador de corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
AVISO
peligro de reducir la precisión
La potencia nominal del transformador de corriente no debe ser superior a la del disyuntor o interruptor de desconexión.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la pérdida de precisión.

El módulo CT+V es adecuado para su uso en un disyuntor o interruptor de desconexiónComPacT NSX, o en un interruptor de desconexión INS ComPacT.

Instalación

ADVERTENCIA
Peligro de incendio
Está prohibido instalar el módulo de transformador de corriente con salida de tensión en cualquiera de las siguientes configuraciones:
  • Aguas arriba del dispositivo ComPacT NSX o del interruptor de desconexión INS ComPacT
  • Aguas abajo del disyuntor ComPacT NSX asociado a un interruptor de desconexión INS ComPacT
  • Aguas abajo de VigiPacT Add-on o VigiPacT Add-on Alarm
  • Con el dispositivo de CC ComPacT NSX
  • Aguas abajo en una base enchufable equipada con adaptador de conexión para base
  • Aguas abajo en una base enchufable con conexiones traseras LV429276. (La instalación está permitida en la versión enchufable con kit de conexión a la red LV429269)
  • Aguas abajo de un PowerTag M250
  • Aguas abajo de un accesorio de acoplamiento LV429358 o LV429359
  • Aguas arriba de un accesorio de acoplamiento LV429358 o LV429359
  • En un disyuntor 3P ComPacT NSX asociado a un módulo de transformador de corriente 4P
  • En un disyuntor 4P ComPacT NSX asociado a un módulo de transformador de corriente 3P
  • En un interruptor de desconexión 3P/4P INS ComPacT asociado a un módulo de transformador de corriente 3P
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El módulo CT+V se monta directamente en la parte inferior del disyuntor o interruptor de desconexión.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD1633907 Módulo de transformador de corriente 3P/4P con salida de tensión.

Conexión

Gracias a su diseño integrado, el módulo CT+V no requiere ningún cableado específico y es compatible con los mismos accesorios de conexión que el dispositivo en el que está montado.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Los puentes I1-I2, I2-I3 e I3-S2 (1) deben permanecer en su posición cuando el dosificador no esté conectado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
Riesgo de daños en el equipo
No alimente el dispositivo de medición con la salida de tensión del módulo de transformador de corriente.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Consulte la documentación del dosificador para obtener más información sobre su instalación y uso.

  • (1) Terminales I1, I2, I3 y S2 con puentes, si no están conectados a un dispositivo de medición.
  • (2) Salida de tensión protegida contra cortocircuitos con restablecimiento automático
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.