DOCA0187ES-03

Accesorios

Accesorios para interruptores automáticos ComPacT NSX

Hay disponible una completa oferta de accesorios para los interruptores automáticos ComPacT NSX. Los accesorios pueden instalarse in situ para mejorar la seguridad y la sencillez del funcionamiento.

Funda hermética para el mando maneta que ofrece protección IP43 en la parte frontal.

Cubrebornes cortos o largos que ofrecen protección IP40

Barreras flexibles entre fases que mejoran el seccionamiento entre las conexiones de la alimentación

Para obtener más información sobre la oferta de accesorios, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Cubrebornes largos con rejillas precortadas

1 Corte de una rejilla

2 Ajuste del tamaño de la rejilla

3 Inserción de la rejilla en el cubrebornes

Los cubrebornes con rejillas precortadas simplifican la conexión in situ de los interruptores automáticos independientemente del número de conductores que deben conectarse. El procedimiento para instalar las rejillas precortadas se describe en los manuales de instrucciones siguientes disponibles en el sitio web de Schneider Electric:

  • NNZ4765407 Interruptor automático y disyuntor ComPacT NSX100–250

  • NNZ4765507 Interruptor automático y disyuntor ComPacT NSX400–630

Cubrebornes cortos

El procedimiento para instalar cubrebornes cortos se describe en las siguientes hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • NNZ4765407, Interruptor automático y disyuntor ComPacT NSX100–250

  • NNZ4765507, Interruptor automático y disyuntor ComPacT NSX400–630

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?