DOCA0187FR-03

Accessoires

Accessoires pour disjoncteurs ComPacT NSX

Une offre complète d'accessoires est disponible pour les disjoncteurs ComPacT NSX. Les accessoires peuvent être installés sur site en vue d'améliorer la sécurité et de faciliter l'exploitation.

Coffret scellé pour le maneton assurant une protection IP43 à l'avant

Cache-bornes courts ou longs offrant une protection IP40

Séparateurs de phases flexibles améliorant l'isolement entre les raccordements d'alimentation

Pour plus d'informations sur l'offre d'accessoires, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Cache-bornes longs avec grilles prédécoupées

1 Découpage d'une grille

2 Réglage de la taille de la grille

3 Insertion de la grille dans le cache-bornes

Les cache-bornes à grilles prédécoupées simplifient le raccordement sur site des disjoncteurs quel que soit le nombre de conducteurs à connecter. La procédure d'installation des grilles prédécoupées est décrite dans les instructions de service suivantes, disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • NNZ4765407, Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX100–250

  • NNZ4765507, Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX400–630

Cache-bornes courts

La procédure d'installation des cache-bornes courts est décrite dans les instructions de service suivantes, disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • NNZ4765407, Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX100–250

  • NNZ4765507, Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX400–630

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?