DOCA0187ES-03

Puesta en marcha

Lista de las verificaciones y controles

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de conectar la alimentación de este equipo.
  • Repare la instalación de inmediato si se produce un fallo de aislamiento durante el funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para la puesta en marcha de un equipo nuevo o después de una parada prolongada, la realización de una verificación general solo requiere unos minutos. Esta verificación reducirá cualquier riesgo de mal funcionamiento debido a un error o a un descuido.

En la tabla siguiente se indican las verificaciones y las inspecciones que se tienen que llevar a cabo según el evento:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Antes de la puesta en servicio

Periódicamente mientras está en servicio

Después de una intervención en el tablero de distribución

Periódicamente durante una parada prolongada

Tras una parada prolongada

Después de una parada prolongada con modificación del tablero de distribución

A Pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica
B Inspeccionar el tablero de distribución
C Comprobar la conformidad con el esquema
D Inspeccionar el equipo mecánico
E Comprobar las conexiones
F Comprobar el funcionamiento mecánico
G Comprobar las unidades de disparo y los elementos auxiliares eléctricos
H Comprobar el emparejamiento de los aparatos inalámbricos con el servidor de puerta de enlace o Panel Server
I Comprobar la comunicación
J Limpiar el equipo

A pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica se realizan antes de la entrega del tablero de distribución. Estas pruebas se rigen por las normas en vigor.

Las pruebas de rigidez dieléctrica causan mucha tensión en el equipo y pueden causar daños si se realizan de forma incorrecta. En concreto:

  • Reducir el valor de la tensión de prueba en función del número de pruebas sucesivas en un mismo equipo

  • Desconecte los dispositivos electrónicos si es necesario.

NOTA: Las unidades de control MicroLogic se pueden dejar conectadas aunque estén equipadas con medición de la tensión (opción ENVT).

A: pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento en unidades de disparo MicroLogic 4 y 7

AVISO
RIESGO DE DETERIORO DE LA UNIDAD DE CONTROL
  • Al realizar una prueba dieléctrica, gire el conmutador dieléctrico a la posición Test (horizontal).
  • Después de la prueba dieléctrica, vuelva a girar el conmutador a la posición original.
  • No cierre la tapa de protección durante la prueba dieléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Las unidades de disparo MicroLogic 4 y 7 tienen una segunda fuente de alimentación (además de la fuente de alimentación proporcionada por los transformadores de corriente) para alimentar la protección de diferencial incluso cuando la demanda de corriente es baja. Esta fuente de alimentación debe apagarse cuando se efectúan pruebas dieléctricas.

Para apagar esta fuente de alimentación en la unidad de control MicroLogic 4 durante una prueba dieléctrica, siga este procedimiento.

NOTA: Este procedimiento es el mismo que para la unidad de control MicroLogic 7.

Paso

Acción

1

Elimine los precintos que pueda tener la tapa de protección de la unidad de control.

2

Abra la tapa de protección de la unidad de control insertando un destornillador bajo el clip.

3

Empuje hacia arriba la punta del destornillador para soltar el clip.

4

La tapa se abre.

5

Para permitir que se realice una prueba dieléctrica, gire el conmutador dieléctrico (A) hacia la izquierda desde la posición vertical hasta la posición Test (horizontal) con un destornillador plano.

Resultado: El interruptor salta cuando se retira el destornillador.

NOTA: No cierre la tapa de protección durante la prueba.

6

Después de realizar una prueba dieléctrica, coloque el interruptor de nuevo en posición vertical: Primero, empuje el interruptor.

7

Mientras pulsa hacia dentro el conmutador, gírelo en el sentido de las agujas del reloj desde la posición Test a la posición vertical.

Resultado: El interruptor permanece retraído cuando se retira el destornillador.

8

Cierre la tapa de protección encliquetándola de nuevo en su sitio.

9

Vuelva a colocar el precinto.

10

Después de realizar la prueba dieléctrica, lleve a cabo una prueba de diferencial.

ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE PROTECCIÓN DE DIFERENCIAL
El conmutador dieléctrico debe estar en posición retraída mientras se utiliza el interruptor automático.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

A: pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento en dispositivos VigiPacT Add-on

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos.
  • Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte todas las fuentes de alimentación antes de realizar inspecciones de mantenimiento. Considere que todos los circuitos están activos hasta que estén totalmente apagados, probados, conectados a tierra y etiquetados. Tenga en cuenta todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de realimentación y alimentación de control.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y tapas antes de volver a poner en tensión este equipo.
  • Vuelva a conectar la cubierta protectora cuando terminen las pruebas dieléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Desconecte la tapa de protección de la parte frontal de VigiPacT Add-on antes de realizar pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

VigiPacT Add-on y la alarma de VigiPacT Add-on son dispositivos electrónicos que tienen que desconectarse antes de realizar pruebas dieléctricas. Siga este procedimiento antes de realizar una prueba dieléctrica:

Paso

Acción

1 Antes de realizar una prueba dieléctrica, retire cualquier precinto del tornillo de montaje VigiPacT Add-on y, a continuación, desatornille los tornillos de la cubierta protectora de las conexiones (A):
  • Dos tornillos para interruptores automáticos 3P

  • Tres tornillos para interruptores automáticos 4P

2

Retire la tapa de protección.

NOTA: Al retirar la cubierta protectora de la parte frontal del módulo (A), se desconecta automáticamente el VigiPacT Add-on.
3

Después de realizar una prueba dieléctrica, vuelva a colocar la tapa de protección (A) en su lugar.

NOTA: Si no se vuelve a colocar la tapa de protección:
  • Existe el riesgo de que se produzca un contacto directo en las conexiones.

  • Existe el riesgo de un fallo de aislamiento aguas abajo.

4 Apriete los tornillos de la tapa de protección.
5 Vuelva a colocar el precinto.
6 Después de realizar la prueba dieléctrica, lleve a cabo una prueba de diferencial.

A: Pruebas de rigidez dieléctrica con PowerTag Energy

AVISO
peligro de deterioro de powertag m250/m630
  • Al realizar una prueba dieléctrica, gire el conmutador dieléctrico a la posición TEST (A).
  • Después de la prueba dieléctrica, vuelva a girar el conmutador dieléctrico a la posición RUN (B).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

PowerTag Energy es un dispositivo electrónico que debe desconectarse antes de realizar pruebas dieléctricas. Siga este procedimiento antes de realizar una prueba dieléctrica:

Paso Acción
1

Para poder efectuar una prueba dieléctrica, gire el conmutador dieléctrico (A) en sentido contrario al de las agujas del reloj de la posición vertical a la posición TEST (horizontal) con un destornillador plano.

Resultado: el interruptor sale hacia fuera cuando se retira el destornillador.

2

Después de realizar una prueba dieléctrica, coloque el interruptor de nuevo en posición vertical: Primero, empuje el interruptor.

3

Mientras mantiene pulsado el interruptor, gírelo en el sentido de las agujas del reloj de la posición TEST a la posición RUN (vertical).

Resultado: El interruptor permanece retraído cuando se retira el destornillador.

B: inspección del cuadro

Verifique que los interruptores automáticos se instalen:

  • En un entorno limpio y exento de cualquier residuo de montaje del equipo (cableado, herramientas, virutas o partículas metálicas).

  • En un cuadro ventilado correctamente (rejillas de ventilación no obstruidas)

C: verificación de la conformidad con el esquema

Verifique los interruptores automáticos respeten el esquema de instalación:

  • Identificación de las salidas en la parte frontal de los interruptores automáticos

  • Intensidad nominal y poder de corte (indicados en la etiqueta de la placa frontal)

  • Identificación de las unidades de control (tipo, valor nominal)

  • Presencia de funciones adicionales (protección de diferencial de VigiPacT Add-on, mando eléctrico, mando rotativo, auxiliares de control o de señalización, bloqueo, precintado)

  • Ajustes de protección (sobrecarga, cortocircuito, diferencial):

    • Unidades de disparo magnetotérmicas y unidades de disparo MicroLogic 2 y 4: verifique visualmente la posición de los reguladores de ajuste.

    • Unidades de disparo electrónicas MicroLogic 5, 6 y 7: verifique visualmente la posición de los reguladores de ajuste para los ajustes principales y utilice el software EcoStruxure Power Commission para una verificación más detallada.

NOTA: Los interruptores automáticos equipados con un VigiPacT Add-on requieren un cubrebornes intermedio para que la protección de diferencial funcione correctamente.

D: inspección del equipo mecánico

Inspeccione visualmente el estado general del interruptor automático. Verifique los elementos siguientes:

  • Cubrebornes y separadores de fase

  • Placa frontal

  • Unidad de control

  • Carcasa

  • Chasis

  • Módulo de transformador de intensidad

Compruebe la integridad del equipo: debe retirar y sustituir de inmediato cualquier interruptor automático con una caja agrietada o marcas de quemaduras.

Verifique el montaje y la tensión mecánica de lo siguiente:

  • Los interruptores automáticos del tablero de distribución.

  • Los equipos auxiliares y los accesorios de los interruptores automáticos:

    • Mandos rotativos o mandos eléctricos

    • Accesorios de instalación (como cubrebornes y placas frontales)

  • El chasis (interruptor automático desconectable)

  • Los candados, cerraduras, tiradores de soporte de candados

E: verificación de las conexiones

Verifique el par de apriete de las conexiones de alimentación y las conexiones de los circuitos auxiliares, como se describe en las hojas de instrucciones.

F: verificación del funcionamiento mecánico

Compruebe el funcionamiento mecánico del interruptor automático:

  • Apertura, cierre y rearme

  • Disparo mediante el botón de disparo

  • Disparo mediante los equipos auxiliares de control MN/MX

  • Apertura, cierre y rearme con mando eléctrico en modo automático y manual

G: compruebe las unidades de disparo y los elementos auxiliares eléctricos

Verifique el funcionamiento de lo siguiente:

  • Unidades de control electrónicas MicroLogic con la ayuda de las interfaces de mantenimiento específicas:

    • Batería de bolsillo

    • Service Interface y un PC que ejecuta el software EcoStruxure Power Commission

    • Interfaz de mantenimiento USB

    NOTA: Para las unidades de control sin puerto de prueba, compruebe las funciones de la unidad de control mediante inyección en el primario.
  • Dispositivos VigiPacT Add-on y contacto de señalización SDV, accionando el botón de prueba T en la parte frontal (con esta prueba se verifican todo el sistema de medición y el disparo por fallos de diferencial)

  • Contactos indicadores OF, SD o SDE

  • Módulos SDx o SDTAM

  • Equipos auxiliares indicadores inalámbricos

  • Módulo de transformador de intensidad

    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Asegúrese de que los puentes permanezcan en su posición en los terminales I1, I2, I3 y S2 del módulo del transformador de corriente cuando no haya ningún dispositivo conectado al circuito secundario del transformador de corriente.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

H: verificación del emparejamiento de los dispositivos inalámbricos con Gateway o Panel Server

Compruebe que la comunicación inalámbrica con la puerta de enlace o Panel Server funciona correctamente:

I: verificación de las comunicaciones

Verifique que la comunicación funcione correctamente a través de la red de comunicación. Consulte la sección DOCA0093•• ULP (norma IEC) - Guía del usuario.

J: limpieza del equipo

Para evitar que se deposite polvo que pueda afectar al funcionamiento mecánico del interruptor automático, limpie los interruptores automáticos durante las operaciones de mantenimiento:

  • Para partes no metálicas: utilice siempre un paño seco. No utilice ningún producto limpiador.

  • En el caso de partes metálicas: utilice preferiblemente un paño seco. Si es necesario el uso de un producto limpiador, evite aplicar o derramar el producto en las partes no metálicas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?