Protection différentielle avec le VigiPacT Add-on
Introduction
La protection différentielle avec le VigiPacT Add-on assure une protection contre les courants de défaut d'isolement de très faible valeur. En cas de défaut d'isolement, le VigiPacT Add-on provoque le déclenchement très rapide du disjoncteur via une action directe sur le mécanisme du disjoncteur.
Il existe deux versions du VigiPacT pour la protection différentielle :
-
Le VigiPacT Add-on mesure le courant de fuite à la terre et déclenche le disjoncteur lorsqu'une fuite à la terre est détectée.
-
Le VigiPacT Add-on Alarm mesure le courant de fuite à la terre et indique un défaut de fuite à la terre sur la face avant (le voyant ALARM clignote en rouge).
Face avant du VigiPacT Add-on
Les réglages et les commandes se trouvent sur la face avant du VigiPacT Add-on.
A Capot de protection des réglages
B Cadran de réglage du retard intentionnel : Δt
C Cadran de réglage du seuil de sensibilité : IΔn
D Capot de protection des connexions
E Bouton-poussoir de test
F Bouton-poussoir de réarmement
G Etiquette en face avant
H Voyant d'alarme
Installation
Le VigiPacT Add-on doit être installé directement en aval du disjoncteur ComPacT NSX. Installez le VigiPacT Add-on sur le déclencheur.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
Utilisez un cache-bornes intermédiaire pour assurer la protection contre le contact direct avec le bloc de raccordement aval du disjoncteur.
Les VigiPacT Add-on et VigiPacT Add-on Alarm peuvent être installés sur des disjoncteurs ComPacT NSX100-630 présentant les caractéristiques suivantes :
-
3P ou 4P
-
Fixe, embrochable ou débrochable
-
Avec déclencheur magnétique, magnéto-thermique MicroLogic 2, 5 ou 6
-
Disjoncteurs avec maneton, commande rotative ou commande électrique
Un disjoncteur équipé d'un VigiPacT Add-on peut être installé sur une plaque de montage, un châssis ou un socle.
Pour la version débrochable sur socle du disjoncteur :
-
Le VigiPacT Add-on Alarm peut être monté sous le socle d'embrochage. Ne montez pas un VigiPacT Add-on sous le socle d'embrochage.
-
Il est obligatoire de monter des cache-bornes courts (référence commerciale LV429515 ou LV429516) sur le disjoncteur et le VigiPacT Add-on.
Dans une installation triphasée avec neutre ininterrompu, un VigiPacT Add-on 4P avec raccordement du câble du neutre peut être installé à l'aide d'un adaptateur (référence commerciale LV429214).
Le VigiPacT Add-on peut être équipé d'un contact auxiliaire (SDV) pour signaler à distance un déclenchement dû à un défaut de fuite à la terre.
Réglage de la sensibilité aux fuites à la terre
Le VigiPacT Add-on assure la protection des biens et des personnes.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Les réglages du VigiPacT Add-on doivent être effectués par un personnel qualifié.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Réglez la sensibilité (IΔn) à l'aide du cadran situé en face avant. La valeur de sensibilité est en ampères.
La sensibilité peut être réglée sur le VigiPacT Add-on et le VigiPacT Add-on Alarm.
|
Seuil de déclenchement IΔn |
0,03 A |
0,1 A |
0,3 A |
0,5 A |
1 A |
3 A |
10 A |
30 A |
|
Seuil de déclenchement IΔn (Afrique du Sud) |
0,03 A |
0,06 A |
0,25 A |
0,375 A |
0,5 A |
3 A |
10 A |
30 A |
Réglage du retard intentionnel
Le retard intentionnel peut être réglé uniquement sur le VigiPacT Add-on.
Quand IΔn est réglé sur 30 mA, le retard intentionnel Δt est toujours de 0 ms quelle que soit le réglage du cadran (déclenchement instantané).
Quand IΔn est réglé sur plus de 30 mA, la temporisation Δt peut être ajustée sur les valeurs suivantes :
-
0 ms
-
60 ms
-
150 ms
-
300 ms
-
500 ms
-
800 ms
-
1,2 s
-
4 s
Test de la protection différentielle
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Appliquez toutes les mesures nécessaires pour éviter
les risques d'électrocution lorsque la tension d'alimentation
externe est supérieure à 30 VCA.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Un bouton-poussoir de test (T) est disponible à l'avant des VigiPacT Add-on et VigiPacT Add-on Alarm. En appuyant sur ce bouton, vous créez un défaut à la terre réel qui permet de tester complètement le disjoncteur.
-
Dans le cas du VigiPacT Add-on, la pression sur le bouton de test déclenche le disjoncteur et le bouton-poussoir (R) ressort.
-
Dans le cas du VigiPacT Add-on Alarm, si vous maintenez la pression sur le bouton de test pendant 1 seconde, le voyant de fuite à la terre ALARM clignote en rouge et le bouton-poussoir de réarmement (R) ressort. Le voyant s'éteint après avoir relâché le bouton de test.
Si le disjoncteur ne se déclenche pas, ou si le voyant de fuite à la terre ALARM ne clignote pas en rouge, vérifiez que le disjoncteur est sous tension. Si le disjoncteur est alimenté correctement et qu'il ne s'est pas déclenché ou n'a pas signalé le défaut de fuite à la terre, remplacez le VigiPacT Add-on ou VigiPacT Add-on Alarm.
Testez la protection différentielle à intervalles réguliers. Schneider Electric recommande d'effectuer ce test :
-
tous les trois mois en l'absence de réglementation locale ;
-
une fois par mois sur les équipements en environnement corrosif, poussiéreux ou exigeant.
Réarmement du disjoncteur après un déclenchement sur défaut de fuite à la terre
Après un déclenchement sur défaut de fuite à la terre, le disjoncteur ne peut être refermé qu'une fois le VigiPacT Add-on ou VigiPacT Add-on Alarm réinitialisé à l'aide du bouton-poussoir de réarmement (R).
Tests d'isolement et de tenue diélectrique
Il existe une procédure spécifique pour les tests d'isolement et de tenue diélectrique sur les équipements munis d'un VigiPacT Add-on.
DANGER