Protección de diferencial por VigiPacT Add-on
Introducción
La protección de diferencial por VigiPacT Add-on proporciona protección contra corrientes de defecto de aislamiento muy bajas. Si existe un fallo de aislamiento, VigiPacT Add-on hace que el interruptor se dispare rápidamente al actuar directamente en el mecanismo del interruptor.
Las dos versiones de VigiPacT para la protección de diferencial son las siguientes:
-
VigiPacT Add-on mide la corriente de diferencial y el interruptor automático se dispara cuando se detecta un diferencial.
-
La alarma de VigiPacT Add-on mide la corriente de diferencial e indica un fallo por diferencial en la parte frontal (el indicador LED ALARM parpadea en rojo).
Parte frontal de VigiPacT Add-on
Los ajustes y controles se encuentran en la parte frontal de VigiPacT Add-on.
A Cubierta protectora para ajustes
B Selector de ajuste del retardo intencional: Δt
C Selector de ajuste de disparo de sensibilidad: IΔn
D Cubierta protectora para conexiones
E Pulsador de prueba
F Pulsador de restablecimiento
G Etiqueta de la placa frontal
H LED de alarma
Instalación
VigiPacT Add-on debe instalarse directamente en los terminales aguas abajo del interruptor automático ComPacT NSX. Instale VigiPacT Add-on en la unidad de control.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:
Utilice un cubrebornes intermedio para proporcionar protección contra contacto directo con el bloque de conexión aguas abajo del interruptor automático.
VigiPacT Add-on y la alarma VigiPacT Add-on se pueden instalar en interruptores automáticos ComPacT NSX100-630 con las siguientes características:
-
3P o 4P
-
Fijo, enchufable o extraíble
-
Equipado con una unidad de control magnética, magnetotérmica o MicroLogic2, 5 o 6.
-
Interruptores con mando maneta, mando rotativo o mando eléctrico
Es posible instalar un interruptor automático con VigiPacT Add-on en una placa de montaje, chasis o base.
Para la versión base del zócalo de desconexión del interruptor automático:
-
La alarma de VigiPacT Add-on puede montarse debajo del zócalo de desconexión. No monte un VigiPacT Add-on debajo del zócalo de desconexión.
-
Es obligatorio montar cubrebornes cortos (referencia comercial LV429515 o LV429516) en el interruptor automático y VigiPacT Add-on.
En una instalación trifásica con neutro ininterrumpido, es posible instalar un VigiPacT Add-on de 4 polos con conexión del cable del neutro mediante un accesorio de adaptación (referencia comercial LV429214).
VigiPacT Add-on puede ir equipado con un contacto auxiliar (SDV) para disparo de señal remoto debido a un fallo por diferencial.
Ajuste de la sensibilidad de diferencial
VigiPacT Add-on ayuda a proteger al personal y el equipo.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Los parámetros de ajuste del VigiPacT Add-on solo debe establecerlos personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Ajuste la sensibilidad (IΔn) con el regulador de la parte frontal. El valor de la sensibilidad se expresa en amperios.
La sensibilidad puede ajustarse en VigiPacT Add-on y en la alarma de VigiPacT Add-on.
|
Disparo IΔn |
0,03 A |
0,1 A |
0,3 A |
0,5 A |
1 A |
3 A |
10 A |
30 A |
|
Disparo ΙΔn (RSA) |
0,03 A |
0,06 A |
0,25 A |
0,375 A |
0,5 A |
3 A |
10 A |
30 A |
Ajuste del retardo intencional
El retardo intencional puede ajustarse solo en VigiPacT Add-on.
Cuando IΔn se ajusta en 30 mA, el retardo intencional Δt es siempre 0 ms, independientemente de la posición del dial (disparo instantáneo).
Cuando IΔn se ajusta por encima de 30 mA, el retardo de tiempo Δt se puede ajustar a los siguientes valores:
-
0 ms
-
60 ms
-
150 ms
-
300 ms
-
500 ms
-
800 ms
-
1,2 s
-
4 s
Prueba de la protección de diferencial
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Tomar todas las medidas necesarias para evitar el riesgo
de electrocución cuando la tensión de la fuente de alimentación
externa sea mayor que 30 V CA.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Hay un pulsador de prueba (T) en la parte frontal de VigiPacT Add-on y la alarma VigiPacT Add-on. Al pulsar el botón de prueba se genera un defecto a tierra real que prueba a fondo el interruptor automático.
-
En el caso de VigiPacT Add-on, si pulsa el botón de prueba, se activará el interruptor automático y aparecerá el pulsador (R).
-
En el caso de la alarma de VigiPacT Add-on, si pulsa continuamente el botón de prueba durante 1 segundo, el indicador LED de diferencial ALARM parpadeará en rojo y aparecerá el pulsador de restablecimiento (R). El indicador LED se apaga después de soltar el botón de prueba.
Si el interruptor automático no se dispara, o el indicador LED de diferencial de ALARM no parpadea en rojo, compruebe que el interruptor automático reciba energía. Si el interruptor automático recibe energía correctamente y no ha disparado o indicado el fallo por diferencial, sustituya el VigiPacT Add-on o la alarma de VigiPacT Add-on.
Pruebe la protección de diferencial a intervalos regulares. Schneider Electric recomienda que la prueba se lleve a cabo:
-
Cada tres meses en caso de que no haya regulación local al respecto.
-
Una vez al mes para dispositivos en entornos corrosivos, polvorientos o severos.
Restablecimiento del interruptor automático tras un disparo por fallo de diferencial
Después de un disparo por fallo de diferencial, el interruptor automático no puede volver a cerrarse hasta que VigiPacT Add-on o la alarma de VigiPacT Add-on se hayan restablecido tras pulsar el pulsador de restablecimiento (R).
Pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica
Existe un procedimiento específico para llevar a cabo las pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica en el equipo con un VigiPacT Add-on.
Accesorios de precintado para protección de diferencial
Utilice accesorios de precintado para impedir las operaciones siguientes:
PELIGRO