DOCA0187FR-03

Description de la face avant

Face avant

Les principaux contrôles, indicateurs de fonctionnement, réglages et mécanismes de verrouillage sont situés sur la face avant d'un disjoncteur à commande électrique.

A Face avant

B Poignée d'armement

C Verrouillage par clé en position O (OFF) (option disponible pour ComPacT NSX400-630 uniquement)

D Indicateur de position des contacts principaux

E Indicateur Ressort armé et Prêt à fermer

F Cadenassage en position O (OFF)

G Sélecteur de mode de fonctionnement manuel/automatique

H Accessoire de plombage

I Boutons-poussoirs de fermeture (I (ON)) et d'ouverture (O (OFF-T))

J Déclencheur

Pour plus d'informations sur l'installation de la commande électrique, consultez les instructions de service disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • BQT6157604, Mécanisme moteur pour ComPacT NSX100-250

  • BQT6157605, Mécanisme moteur pour ComPacT NSX400-630

Témoin de position des contacts principaux

Indicateur

Description

Le disjoncteur est fermé.

Le disjoncteur est ouvert ou déclenché.

NOTE: Utilisez le contact auxiliaire SD ou SDE pour faire la distinction entre les positions Trip et O (OFF).

Indicateur d'armement et de disposition à la fermeture

Indicateur

Description

Ressort de fermeture armé

Ressort de fermeture désarmé

NOTE: Le ressort de fermeture fournit juste l'énergie nécessaire à la fermeture du disjoncteur. Le mécanisme du disjoncteur fournit l'énergie pour le déclenchement.

Sélecteur Manu/Auto

Le bouton Manu/Auto permet de sélectionner le mode de fonctionnement :

  • En fonctionnement manuel, tous les ordres électriques sont inhibés.

  • En fonctionnement automatique, seuls les ordres électriques sont exécutés.

NOTE: Le bouton-poussoir d'ouverture (O (OFF-T)) peut être utilisé pour ouvrir le disjoncteur ComPacT NSX dans les modes de fonctionnement automatique et manuel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?