DOCA0187ES-03

Descripción de la parte frontal

Cara frontal

Los controles, indicadores de operaciones, ajustes y mecanismos de bloqueo principales se encuentran en la parte frontal de un interruptor automático con mando eléctrico.

A Placa frontal

B Maneta de carga

C Bloqueo con cerradura en la posición O (OFF) (opción disponible solo para ComPacT NSX400-630)

D Indicador de posición de los contactos principales

E Indicador de carga por resorte y listo para cerrar

F Bloqueo en la posición O (OFF)

G Selector del modo de funcionamiento manual/automático

H Accesorio de sellado

I Pulsadores de cierre (I (ON)) y apertura (O (OFF-T))

J Unidad de disparo

Para obtener más información sobre la instalación del mando eléctrico, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • BQT6157604, mecanismo del motor para ComPacT NSX100-250

  • BQT6157605, mecanismo del motor para ComPacT NSX400-630

Indicador de posición de los contactos principales

Indicador

Descripción

El interruptor automático está cerrado.

El interruptor automático está abierto o disparado.

NOTA: Utilice el contacto auxiliar SD o SDE para distinguir la posición Trip de la posición O (OFF).

Indicador de muelle resorte cargado y preparado para cerrar

Indicador

Descripción

Muelle resorte de cierre cargado

Muelle resorte de cierre descargado

NOTA: El muelle resorte de cierre sólo proporciona la energía necesaria para cerrar el interruptor automático. El mecanismo de interruptor automático suministra la energía para el disparo.

Selector de Manu/Auto

El botón Manu/Auto selecciona el modo de funcionamiento:

  • En el modo de funcionamiento manual, se deshabilitan todos los comandos eléctricos.

  • En el modo de funcionamiento automático, solamente se ejecutan los comandos eléctricos.

NOTA: El pulsador de apertura (O (OFF-T)) se puede utilizar para abrir los interruptores automáticos ComPacT NSX en modo de funcionamiento automático o manual.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?