DOCA0187ES-03

Unidades de control electrónicas MicroLogic 2 AB y 4 AB

Introducción

Las unidades de control electrónicas MicroLogic 2 AB y 4 AB se utilizan en la distribución pública para limitar la intensidad que se suministra al abonado según el contrato firmado.

Las unidades de control electrónicas MicroLogic 2 AB y 4 AB solo se ofrecen en una configuración de 4 polos. Tienen las mismas características que MicroLogic 2 y 4 respectivamente con intensidades nominales específicas y ajustes de protección de largo retardo.

Descripción

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.

  • MicroLogic 2 AB

  • MicroLogic 4 AB

    A Rango de ajuste de la unidad de control electrónica MicroLogic

    B Regulador de selección para ajustar la protección del neutro

    C LED Ready (verde)

    D Indicador LED de prealarma de sobrecarga (naranja): 90 % lr

    E Indicador LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105 % lr

    F Puerto de prueba

    G Regulador de ajuste del disparo de la protección de largo retardo lr

    H Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd

    I Valor del disparo de la protección de instantáneo Ii

    J Regulador de ajuste del disparo de protección de diferencial IΔn

    K Indicador de fallo por diferencial: amarillo cuando se detecta el fallo por diferencial

    L Botón de prueba (T) para pruebas de función de diferencial

    M Regulador de ajuste de la temporización de diferencial Δt

    N Interruptor para desconectar la alimentación de la unidad de control de las fases que se utiliza cuando se realiza una prueba dieléctrica del panel

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

Ajuste de la protección de largo retardo

El disparo Ir de la protección de largo retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones. El valor máximo de ajuste (posición de regulación máxima del regulador de ajuste) es igual al valor de intensidad nominal In de la unidad de control.

En la tabla siguiente se muestran, para cada intensidad nominal de la unidad de control, los valores del disparo Ir (en amperios) de la protección de largo retardo que se muestran directamente en el regulador.

Valor nominal de la unidad de control In (A)

Disparo Ir (A)

100

40

40

50

60

70

80

90

100

160

90

100

110

120

130

140

150

160

240

140

150

160

170

180

200

220

240

400

260

280

300

320

340

360

380

400

La temporización de la protección de largo retardo no es ajustable. En la tabla siguiente se muestra el valor de la temporización de disparo en función de la corriente presente en la carga:

Corriente en la carga In

Temporización de disparo

1,5 x Ir

15 s

6 x Ir

0,5 s

7,2 x Ir

0,35 s

Otros ajustes de protección

Para conocer los demás ajustes de protección de las unidades de control MicroLogic 2 AB, consulte Unidades de control electrónicas MicroLogic 2.

Para conocer los demás ajustes de protección de las unidades de control MicroLogic 4 AB, consulte Unidades de control electrónicas MicroLogic 4.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?