DOCA0187FR-03

Déclencheurs électroniques MicroLogic 2 AB et 4 AB

Introduction

Les déclencheurs électroniques MicroLogic 2 AB et 4 AB sont utilisés en distribution publique pour limiter l'intensité fournie à l'abonné en fonction du contrat souscrit.

Les déclencheurs MicroLogic 2 AB et 4 AB existent uniquement en configuration quadripolaire. Ils présentent les mêmes caractéristiques que les MicroLogic 2 et 4 (respectivement), avec des calibres et des réglages de protection long retard spécifiques.

Description

Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.

  • MicroLogic 2 AB

  • MicroLogic 4 AB

    A Plage de réglage du déclencheur électronique MicroLogic

    B Cadran de réglage de la protection du neutre

    C Voyant Ready (vert)

    D Voyant de préalarme de surcharge (orange) : 90 % lr

    E Voyant d'alarme de surcharge (rouge) : 105 % lr

    F Prise de test

    G Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection long retard lr

    H Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

    I Valeur du seuil de déclenchement de la protection instantanée Ii

    J Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn

    K Indicateur de défaut de fuite à la terre : jaune quand un tel défaut est détecté

    L Bouton de test (T) pour le test de la fonction de protection différentielle

    M Cadran de réglage pour le délai de protection différentielle Δt

    N Commutateur permettant de déconnecter des phases l'alimentation du déclencheur, utilisé lors d'un test diélectrique de tableau

Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.

Réglage de la protection long retard

Le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions. La valeur maximale de réglage (position maximum du cadran) est égale à la valeur du calibre In du déclencheur.

Le tableau suivant indique, pour chaque calibre de déclencheur, les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection long retard qui s'affichent directement sur le cadran.

Calibre In (A) du déclencheur

Seuil de déclenchement Ir (A)

100

40

40

50

60

70

80

90

100

160

90

100

110

120

130

140

150

160

240

140

150

160

170

180

200

220

240

400

260

280

300

320

340

360

380

400

La temporisation de la protection long retard ne peut pas être réglée. Le tableau suivant indique la valeur de la temporisation de déclenchement en fonction du courant dans la charge :

Courant dans la charge In

Temporisation de déclenchement

1,5 x Ir

15 s

6 x Ir

0,5 s

7,2 x Ir

0,35 s

Autres réglages de protection

Pour tous les autres réglages de protection sur les déclencheurs MicroLogic 2 AB, reportez-vous à la section Déclencheurs électroniques MicroLogic 2.

Pour tous les autres réglages de protection sur les déclencheurs MicroLogic 4 AB, reportez-vous à la section Déclencheurs électroniques MicroLogic 4.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?