DOCA0187FR-03

Déclencheur électronique MicroLogic 2 G

Introduction

Le déclencheur électronique MicroLogic 2 G permet de protéger les systèmes de distribution alimentés par des générateurs ou contenant des câbles longs.

Description

Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.

A Plage de réglage du déclencheur électronique MicroLogic 2G

B Voyant Ready (vert)

C Voyant de préalarme de surcharge (orange) : 90 % Ir

D Voyant d'alarme de surcharge (rouge) : 105 % Ir

E Prise de test

F Cadran de préréglage pour le seuil de déclenchement de la protection long retard Io

G Cadran d'ajustement pour le seuil de déclenchement de la protection long retard Ir

H Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd

I Valeur du seuil de déclenchement de la protection instantanée Ii

Le calibre In du déclencheur correspond à la valeur maximum de la plage de réglage.

Réglage de la protection long retard

Le seuil de déclenchement de protection long retard Ir est défini à l'aide de deux cadrans à plusieurs positions.

  • Le cadran de préréglage permet le préréglage du seuil à la valeur Io (affichée en ampères sur le cadran).

    La valeur maximale de préréglage (cran maximum du cadran de préréglage) est égale à la valeur du calibre In du déclencheur.

  • Le cadran de réglage permet d'ajuster le seuil de déclenchement Ir (valeur affichée en multiples de Io sur le cadran).

Étape

Action

1

Sur les deux cadrans de réglage, sélectionnez la position maximum (pour Io : valeur In (A) ; pour Ir  valeur 1).

2

Sur le cadran de préréglage Io, sélectionnez une valeur supérieure à la valeur nécessaire.

La valeur définie pour Ir est : valeur de Io (A).

3

Utilisez le cadran d'ajustement pour indiquer une valeur Ir comprise entre 0,9 x Io et Io.

4

La valeur définie pour Ir est : valeur de Io (A) x ajustement.

La temporisation tr de la protection long retard n'est pas réglable.

Le tableau ci-après indique la valeur de la temporisation tr de la protection long retard (en secondes) en fonction du courant de surcharge (en multiple de Ir) :

Courant dans la charge In

Temporisation de déclenchement

1,5 x Ir

15 s

6 x Ir

0,5 s

7,2 x Ir

0,35 s

La plage de précision est - 20 %, + 0 %.

Réglage de la protection court retard

Le seuil de déclenchement de la protection court retard Isd se définit à l'aide d'un cadran à plusieurs positions.

La valeur de réglage est exprimée en multiple de Ir.

Étape

Action

1

Réglez la protection long retard d'abord : le réglage du seuil de déclenchement est Ir (A).

2

Tournez le cadran de réglage Isd jusqu'à la valeur souhaitée.

La valeur de Isd est réglable de 1,5 x Ir à 9 x Ir.

3

Isd est réglé sur Ir (A) x Isd.

La plage de précision est +/- 10%.

La temporisation tr de la protection court retard ne peut pas être réglée :

  • Temps de non-déclenchement : 140 ms

  • Temps maximum de coupure : 200 ms

Réglage de la protection instantanée

Le seuil de déclenchement Ii pour la protection instantanée ne peut pas être réglé.

Le tableau ci-après indique la valeur du seuil de déclenchement Ii de la protection instantanée (en ampères) en fonction du calibre In du déclencheur :

Calibre In (A) du déclencheur

40

100

160

250

Seuil de déclenchement Ii (A)

600

1500

2400

3000

La plage de précision est +/- 15 %.

La temporisation de la protection instantanée n'est pas réglable :

  • Temps de non-déclenchement : 15 ms

  • Temps maximum de coupure : 50 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?