Unidad de control electrónica MicroLogic 2 G
Introducción
La unidad de control electrónica MicroLogic 2 G se utiliza para proteger los sistemas de distribución alimentados por generadores o sistemas de distribución con cables de gran longitud.
Descripción
Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.
A Rango de ajuste de la unidad de control electrónica MicroLogic 2G
B LED Ready (verde)
C Indicador LED de prealarma de sobrecarga (naranja): 90 % Ir
D Indicador LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105 % Ir
E Puerto de prueba
F Regulador de preajuste para el disparo de la protección de largo retardo Io
G Regulador de ajuste fino del disparo de la protección de largo retardo Ir
H Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo Isd
I Valor del disparo de la protección de instantáneo Ii
La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.
Ajuste de la protección de largo retardo
El disparo de la protección de largo retardo Ir se ajusta utilizando dos reguladores de varias posiciones.
-
El regulador de preajuste permite ajustar previamente el disparo al valor Io (el valor se muestra en amperios en el regulador).
El valor máximo de preajuste (posición de regulación máxima del regulador de preajuste) es igual al valor de intensidad nominal In de la unidad de control.
-
El regulador de ajuste se puede utilizar para realizar el ajuste fino del disparo Ir (el valor se muestra en múltiplos de Io en el regulador).
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Defina ambos reguladores de ajuste en el valor máximo (In (A) para Io y 1 para Ir). |
|
2 |
Gire el regulador de preajuste de Io a un valor superior al que se exige. El valor de ajuste Ir es: ajuste Io (A). |
|
3 |
Gire el regulador de ajuste fino para ajustar el valor de Ir de 0,9 × Io a Io. |
|
4 |
El valor de ajuste Ir es: ajuste fino x del ajuste Io (A). |
La temporización tr para la protección de largo retardo no es ajustable.
En la tabla siguiente se indica el valor de la temporización tr de la protección de largo retardo (en segundos) en función de la corriente de sobrecarga (en múltiplos de Ir):
|
Corriente en la carga In |
Temporización de disparo |
|---|---|
|
1,5 x Ir |
15 s |
|
6 x Ir |
0,5 s |
|
7,2 x Ir |
0,35 s |
El rango de precisión es de -20 % a +0 %.
Ajuste de la protección de corto retardo
El disparo Isd de la protección de corto retardo se ajusta mediante un regulador de varias posiciones.
El valor de ajuste se expresa en múltiplos de Ir.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Ajuste la protección de largo retardo en primer lugar: el ajuste de disparo es Ir (A). |
|
2 |
Gire el regulador de ajuste de Isd al valor necesario. El valor de Isd se puede ajustar de 1,5 x Ir a 9 x Ir. |
|
3 |
Isd se ajusta en Ir (A) × ajuste de Isd. |
El rango de precisión es de +/−10 %.
La temporización tr de la protección corto retardo no es ajustable:
-
Tiempo sin disparo: 140 ms
-
Tiempo máximo de corte: 200 ms
Ajuste de la protección de instantáneo
El disparo Ii de la protección de instantáneo no es ajustable.
En la tabla siguiente se muestra el valor del disparo Ii de la protección de instantáneo (en amperios) en función de la intensidad nominal de la unidad de control In:
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
40 |
100 |
160 |
250 |
|---|---|---|---|---|
|
Disparo Ii (A) |
600 |
1500 |
2400 |
3000 |
El rango de precisión es de +/−15 %.
La temporización de la protección de instantáneo no es ajustable:
-
Tiempo sin disparo: 15 ms
-
Tiempo máximo de corte: 50 ms