DOCA0187ES-03

Apertura, cierre y restablecimiento de interruptores automáticos con mando eléctrico comunicante

Introducción

El mecanismo del motor de comunicación puede abrir y cerrar un interruptor automático de forma remota, con comandos remotos a través de la red de comunicación.

Para esta función, use un mecanismo del motor de comunicación y un módulo BSCM Modbus SL/ULP.

Conecte el módulo BSCM Modbus SL/ULP a la red de comunicación:

  • Para recibir comandos de cierre, apertura y rearme.

  • Para transmitir los estados del interruptor automático: O (OFF), I (ON), disparado por SDE.

NOTA: El mando eléctrico comunicante tiene una referencia específica. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

El esquema para el mecanismo del motor de comunicación en el módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede configurar con el softwareEcoStruxure Power Commission. Debe crearse respetando rigurosamente el esquema del mando eléctrico simplificado.

ATENCIÓN
RIESGO DE CIERRE REPETIDO POR DEFECTO ELÉCTRICO
No modifique los diagramas de cableado del mando eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Funcionamiento manual: abrir, cerrar y rearmar de forma local

El proceso es el mismo que para el mecanismo del motor estándar.

Funcionamiento automático: abrir, cerrar y rearmar de forma remota

El proceso es el mismo que para el mecanismo del motor estándar.

Rearme después de un disparo por defecto eléctrico

Sin modificar la configuración de fábrica, el restablecimiento después de un disparo por fallo eléctrico solo puede realizarse localmente, como para el mecanismo del motor estándar.

Para los interruptores automáticos con mecanismo del motor de comunicación, es posible autorizar el restablecimiento remoto. El modo de reinicio del mecanismo del motor de comunicación puede configurarse utilizando:

  • Software EcoStruxure Power Commission

  • La red de comunicación

Para obtener más información, consulte Configuración del mecanismo del motor de comunicación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?