DOCA0187FR-03

Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs à commande électrique communicante

Introduction

La commande électrique communicante peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance, avec des commandes à distance transmises via le réseau de communication.

Pour cette fonction, utilisez une commande électrique communicante et un module BSCM Modbus SL/ULP.

Connectez le module BSCM Modbus SL/ULP au réseau de communication :

  • Pour recevoir les commandes de fermeture, d'ouverture et de réarmement

  • Pour transmettre les états du disjoncteur : O (OFF), I (ON), déclenché par SDE.

NOTE: La commande électrique communicante a une référence spécifique. Pour plus d'informations, voir LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Le schéma de la commande électrique communicante dans le module BSCM Modbus SL/ULP peut être configuré à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Il doit être réalisé en respectant rigoureusement le schéma simplifié de commande électrique.

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne modifiez pas le câblage de la commande électrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Fonctionnement manuel : Ouverture, fermeture et réarmement locaux

Le processus est le même que pour la commande électrique standard.

Fonctionnement automatique : Ouverture, fermeture et réarmement à distance

Le processus est le même que pour la commande électrique standard.

Réarmement après un déclenchement sur défaut électrique

Sans modifier la configuration d'usine, le réarmement après déclenchement sur défaut électrique ne peut se faire que localement, comme pour la commande électrique standard.

Pour les disjoncteurs avec commande électrique communicante, il est possible d'autoriser le réarmement à distance. Le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré avec :

  • Le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Le réseau de communication

Pour plus d'informations, consultez Configuration de la commande électrique communicante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?