Batterie de poche
Introduction
Utiliser la batterie de poche pour effectuer le contrôle et le test en local des déclencheurs MicroLogic.
Description
La batterie de poche se compose de deux piles qui se connectent à la prise de test des déclencheurs électroniques MicroLogic.

A Bouton d’inhibition de la mémoire thermique
B Commutateur à glissière à 3 positions :
Gauche = position Test ; centre = OFF ; droite = lampe de poche
C Voyant jaune de vérification de l’inhibition de la mémoire thermique
D Voyant vert de vérification de l’état des piles
E 2 voyants d’éclairage
F 2 piles AA de 1,5 V (non fournies)
G Connecteur de raccordement à la prise de test du déclencheur MicroLogic
H Stylet/tournevis
Fonction Lampe de poche
Pour utiliser le module comme lampe de poche, déplacer le commutateur à glissière (C ci-dessus) jusqu’à la position appropriée (à droite).
Préparation des équipements
Pour préparer les équipements avant d’effectuer des opérations de maintenance :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Faire glisser le capot de protection pour accéder au connecteur du déclencheur. |
|
2 |
Encliqueter le connecteur de la batterie de poche dans la prise de test du déclencheur MicroLogic. |
|
3 |
Placer le commutateur à glissière sur la position Test (à gauche). |
|
4 |
Vérifier l’état des piles : le voyant vert doit être allumé. |
Contrôle et vérification
Procéder comme suit pour inspecter le déclencheur après avoir préparé les équipements :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Vérifier que le voyant vert Ready clignote sur le déclencheur MicroLogic. Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont dans un état opérationnel satisfaisant (autotest interne). |
|
2 |
Sur l’afficheur des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, vérifier les valeurs de réglage en utilisant les boutons de navigation pour afficher le mode des paramètres de protection. Se reporter à https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188••.ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur NOTE: Le rétro-éclairage
de l’écran n’est pas activé pour optimiser
l’autonomie des piles (4 heures).
|
|
3 |
Faire défiler l’affichage et vérifier les différents paramètres. Par exemple, pour le déclencheur MicroLogic 5 :
Il est possible de modifier les paramètres. |
Inhibition de la fonction de mémoire thermique
Le bouton annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour avoir la mesure réelle de la temporisation tr de la protection long retard lors des tests de déclenchement par injection de courant primaire.
Procéder comme suit pour effectuer le test après avoir préparé les équipements :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Mettre le disjoncteur en position I (ON). |
|
2 |
Placer le commutateur à glissière sur la position OFF (au centre). |
|
3 |
Appuyer sur le bouton d’inhibition de la mémoire thermique à l’aide du stylet. |
|
4 |
Le voyant jaune de confirmation et le voyant vert s’allument. La mémoire thermique est inhibée sur le déclencheur pendant 15 minutes. |