Batería de bolsillo
Introducción
Utilice la batería de bolsillo para inspeccionar y probar localmente las unidades de control MicroLogic.
Descripción
La batería de bolsillo contiene dos baterías que se conectan al puerto de prueba de las unidades de control electrónicas MicroLogic.

A Botón de inhibición de memoria térmica
B Interruptor de corredera de 3 posiciones:
Izquierda = posición de prueba; centro = OFF; derecha = linterna de bolsillo
C Indicador LED amarillo de validación de inhibición de memoria térmica
D Indicador LED verde para verificar el estado de la batería
E Dos indicadores LED de iluminación
F Dos pilas tipo AA de 1,5 V (no suministradas)
G Conector de conexión al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic
H Estilete/destornillador
Función de linterna
Para utilizar el módulo como una linterna de bolsillo, mueva el interruptor de corredera (C, arriba) a la posición de la linterna de bolsillo (derecha).
Preparación de los equipos
Para preparar el equipo antes de llevar a cabo el mantenimiento:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Deslice la tapa de protección para extraer el conector de la unidad de control. |
|
2 |
Enchufe el conector de la batería de bolsillo al puerto de prueba de la unidad de control MicroLogic. |
|
3 |
Sitúe el interruptor de corredera en la posición Test (a la izquierda). |
|
4 |
Verifique el estado de la batería: el indicador LED verde debe estar encendido. |
Control y verificación
Para inspeccionar la unidad de control tras preparar el equipo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Compruebe que el LED Ready verde en la unidad de disparo MicroLogic esté parpadeando. El parpadeo indica que todas las funciones de la unidad de control MicroLogic están en un estado operativo satisfactorio (comprobación automática interna). |
|
2 |
En la unidad de visualización de las unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7, compruebe los valores de ajuste utilizando los botones de navegación para visualizar el modo de parámetros de protección. Consulte la sección https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188••.ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Unidades de control electrónico - Guía del usuario NOTA: La iluminación posterior
de la pantalla no se activa para optimizar la vida útil de la
batería (4 horas).
|
|
3 |
Desplácese hacia abajo y verifique los distintos ajustes. Por ejemplo, para la unidad de disparo MicroLogic 5:
Es posible modificar los ajustes. |
Función de inhibición de la memoria térmica
El botón cancela temporalmente la memoria térmica. Esta inhibición es necesaria para poder obtener una medición real de la temporización de la protección de largo retardo tr durante las pruebas de disparo mediante inyección de corriente en el primario.
Para llevar a cabo la prueba tras la preparación del equipo:
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Cambie el interruptor automático a la posición I (ON). |
|
2 |
Sitúe el interruptor de corredera en la posición OFF (en el centro). |
|
3 |
Pulse el botón para inhibir la memoria térmica mediante el estilete. |
|
4 |
El indicador LED de confirmación amarillo y el indicador LED verde se encienden. La memoria térmica se inhibe en la unidad de control durante 15 minutos. |