Protection contre les défaillances de mise à la terre
Introduction
La protection contre les défaillances de mise à la terre est assurée de la manière suivante :
-
Protection différentielle (fuite à la terre), pour les courants de défaut de faible intensité (la limitation du courant de défaut est liée au schéma de liaison à la terre TT ou TN-S). La protection différentielle est fournie par :
-
la protection différentielle intégrée aux déclencheurs MicroLogic 4 et 7.
-
le module de protection différentielle VigiPacT Add-on ajouté au disjoncteur.
-
-
la protection contre les défauts à la terre intégrée aux déclencheurs MicroLogic 6 dans le cas de courants de défaut de forte intensité (cette protection ne peut être utilisée qu’avec le schéma de liaison à la terre TN-S)
Protection différentielle intégrée
La protection différentielle est intégrée aux déclencheurs MicroLogic 4 et 7.
La valeur maximum de IΔn dépend de la taille de châssis du disjoncteur :
|
Taille du châssis du disjoncteur |
100 - 250 |
400 - 630 |
|---|---|---|
|
Valeur IΔn maximum |
5 A |
10 A |
La gamme fournit deux types d’équipement :
-
Les équipements de déclenchement se déclenchent sur un défaut de fuite à la terre.
-
Les équipements d’alarme mesurent et signalent un défaut de fuite à la terre sans déclenchement :
-
en face avant
-
via le contact de sortie SDx
-
Les figures suivantes présentent les deux types de déclencheurs MicroLogic 4 :
Pour plus d’informations sur MicroLogic 7, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.
Protection différentielle avec VigiPacT Add-on
Le VigiPacT Add-on est extérieur au déclencheur. Il est conçu pour assurer la protection différentielle dans les situations suivantes :
-
Tensions système jusqu’à 550 VCA
-
Capacité de coupure supérieure à 150 kA
Le VigiPacT Add-on peut être installé sur des disjoncteurs ComPacT NSX avec des déclencheurs thermiques, magnéto-thermiques ou MicroLogic 2, 5 et 6.
Protection contre les défaillances de mise à la terre
La protection contre les défaillances de mise à la terre est intégrée aux déclencheurs MicroLogic 6. Pour plus d’informations, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.
Réglage de la protection différentielle
Les normes d’installation imposent ou recommandent certaines valeurs de sensibilité et de temps de déclenchement pour la protection différentielle :
|
Type de protection |
IΔn |
Δt |
Normes d’installation |
|---|---|---|---|
|
Protection contre le contact direct |
≤ 30 mA |
≤ 40 ms(1) |
Obligatoire |
|
Protection incendie |
≤ 300 mA ou ≤ 500 mA |
≤ 40 ms(1) |
Imposée si nécessaire |
|
Protection contre le contact indirect |
IΔn |
≤ 1 s |
Valeurs de IΔn et Δt les plus faibles possibles recommandées (la valeur de IΔn dépend de la résistance de terre) |
|
(1) Valeur de Δt pour un courant de défaut ≥ 10 IΔn |
|||
Réglage de la protection contre les défaillances de mise à la terre
Les normes d’installation (en particulier le NEC – National Electrical Code – définissant les règles d’installation aux États-Unis) exigent ou recommandent les valeurs de seuil et de temps de déclenchement pour la protection contre les défaillances de mise à la terre.
|
Emplacement |
Ig |
tg |
NEC |
|---|---|---|---|
|
À l’entrée de la distribution basse tension (et pour In > 1 000 A) |
≤ 1 200 A |
– |
Obligatoire |
|
≤ 3 000 A |
≤ 1 s |
Obligatoire |
|
|
En aval de la distribution basse tension |
Ig |
– |
Valeurs les plus faibles possibles recommandées pour Ig |