DOCA0187FR-03

Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

Introduction

Si le module BSCM Modbus SL/ULP est en mode Modbus SL seul, l'état de déclenchement du disjoncteur (SD) lui est fourni BSCM Modbus SL/ULPà l'aide du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP.

La référence commerciale du contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP est LV434210.

NOTE: Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ne peut pas être installé dans un disjoncteur ComPacT NSX400K.

Description

Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP est fourni en option. Lorsqu'il est connecté au module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul, il indique que le disjoncteur s'est déclenché suite aux événements suivants :

  • Action des déclencheurs voltmétriques MX ou MN

  • Action du bouton-poussoir de déclenchement

No.

Support de données

Données transmises

Commentaires

A

Contact auxiliaire SD pour microswitch BSCM Modbus SL/ULP

Etat du contact SD

Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP s'insère dans l'emplacement SD en lieu et place du contact auxiliaire.

B

Liaison interne au module BSCM Modbus SL/ULP

Réseau de communication

Avec le module BSCM Modbus SL/ULP, le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP transmet également les états du disjoncteur.

Installation

Les emplacements utilisés pour installer le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP dépendent du type de disjoncteur.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

A Contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP

B Module BSCM Modbus SL/ULP

Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP ne peut pas être installé en même temps que le contact SD.

Le contact auxiliaire SD pour module BSCM Modbus SL/ULP peut être installé sur site.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD16256AA Bornier 24 VCC et contact auxiliaire SD pour BSCM Modbus SL/ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?