DOCA0187ES-03

Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP

Introducción

Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en modo solo Modbus SL, el estado de disparo del interruptor automático (SD) se proporciona al módulo BSCM Modbus SL/ULP mediante el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP.

La referencia comercial del contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP es LV434210.

NOTA: El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar en un interruptor automático ComPacT NSX 400K.

Descripción

El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP es opcional. Cuando se conecta al módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo solo Modbus SL, indica que el interruptor automático se ha disparado debido a lo siguiente:

  • Funcionamiento de las bobinas de disparo de MX o MN

  • Funcionamiento del botón push-to-trip

N.º

Soporte de datos

Datos transmitidos

Comentarios

A

Contacto auxiliar SD para microconmutador BSCM Modbus SL/ULP

Estado del contacto SD

El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP entra en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.

B

Enlace interno al módulo BSCM Modbus SL/ULP

Red de comunicación

Con el módulo BSCM Modbus SL/ULP, el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP también transmite los estados del disyuntor.

Instalación

Las ranuras utilizadas al instalar el contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP dependen del tipo de disyuntor.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

A Contacto auxiliar SD para módulo BSCM Modbus SL/ULP

B Módulo BSCM Modbus SL/ULP módulo

El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP no se puede instalar al mismo tiempo que el contacto SD.

El contacto auxiliar SD para el módulo BSCM Modbus SL/ULP se puede instalar en el sitio.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: Bornero de 24 V CC GHD16256AA y contacto auxiliar SD para BSCM Modbus SL/ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?