Module SDx
Introduction
Un module SDx peut être utilisé avec les disjoncteurs ComPacT NSX équipés de déclencheurs MicroLogic.
Le module SDx reçoit des données du déclencheur via une liaison optique :
-
Pour les déclencheurs MicroLogic 2, une sortie (non configurable) pour la surveillance à distance de l’alarme de déclenchement thermique
-
Pour les déclencheurs MicroLogic 4, deux sorties (non configurables) pour la surveillance à distance des éléments suivants :
-
Alarme de déclenchement thermique
-
Alarme de déclenchement sur fuite à la terre
-
-
Pour les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, deux sorties (configurables) pour la surveillance à distance des alarmes
Description
Installation
Les emplacements utilisés pour installer le module SDx dépendent du type de disjoncteur.
Le module SDx ne peut pas être installé en même temps qu’une bobine MN/MX et un contact OF.
Pour plus d’informations sur l’installation, consulter l’instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD16241AA, ComPacT NSX100–630 - Module de sortie SDx.
Connexion
Connecter le module SDx et les sorties en respectant strictement le schéma de câblage.
Les sorties du module SDx présentent les caractéristiques suivantes :
-
Tension : 24–415 VCA/VCC
-
Courant :
-
Sorties actives : 80 mA maximum
-
Sorties inactives : 0,25 mA
-
Réglage usine de l’attribution des sorties
Les fonctions offertes par les sorties du module SDx dépendent du type de déclencheur installé avec le module
|
MicroLogic |
Sortie 1 (SD2/OUT1) |
Sortie 2 (SD4/OUT2) |
|---|---|---|
|
2 |
Alarme de signalement de défaut thermique (SDT) |
Non disponible |
|
4 |
Alarme de signalement de défaut thermique (SDT) |
Alarme de signalement de défaut de fuite à la terre (SDV) |
|
5 |
Alarme de signalement de défaut thermique (SDT) |
Pré-alarme long retard (PAL Ir). Alarme activée dès que le courant dans la charge atteint 90 % de Ir. |
|
6 |
Alarme de signalement de défaut thermique (SDT) |
Alarme de signalement de défaut à la terre (SDG) |
|
7 |
Alarme de signalement de défaut thermique (SDT) |
Alarme de signalement de défaut de fuite à la terre (SDV) |
Reconfiguration des sorties du module SDx
Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour reconfigurer l’attribution de la sortie 1 SDx (SD2/OUT1) et de la sortie 2 (SD4/OUT2) lorsqu’elles sont utilisées avec les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7.
Pour plus d’informations sur la liste des alarmes et les options de configuration à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 Déclencheurs électroniques – Guide utilisateur.
Le mode de fonctionnement des sorties peut être configuré :
-
Sans verrouillage
-
Avec verrouillage (le retour à l’état initial est réalisé via l’acquittement de la sortie en verrouillage à l’aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)
-
Temporisé sans verrouillage (le retour à l’état initial s’effectue à la fin du délai de temporisation)
-
Forcé à l’état fermé (le retour à l’état initial est réalisé via l’acquittement de la sortie en verrouillage à l’aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)
-
Forcé à l’état ouvert (le retour à l’état initial est réalisé via l’acquittement de la sortie en verrouillage à l’aide du réseau de communication ou du clavier MicroLogic)