Módulo SDx
Introducción
Se puede utilizar un módulo SDx con interruptores automáticos ComPacT NSX dotados de unidades de control MicroLogic.
El módulo SDx recibe datos de la unidad de control a través de una conexión óptica:
-
Para las unidades de disparo MicroLogic 2, una salida (no configurable) para la supervisión remota de la alarma de disparo térmico
-
Para las unidades de disparo MicroLogic 4, dos salidas (no configurables) para la supervisión remota de:
-
La alarma de disparo térmico
-
La alarma de disparo por diferencial
-
-
Para MicroLogic 5, 6 y 7, dos salidas (configurables) para la supervisión remota de alarmas
Descripción
Instalación
Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo SDx dependen del tipo de interruptor automático.
El módulo SDx no se puede instalar al mismo tiempo que una bobina MN/MX y un contacto OF.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16241AA, ComPacT NSX100-630 - Módulo de salidas SDx.
Conexión
Conecte el módulo SDx y las salidas respetando rigurosamente el diagrama de cableado.
Las características de las salidas del módulo SDx son:
-
Tensión: 24-415 V CA/V CC
-
Corriente:
-
Salidas activas: 80 mA como máximo
-
Salidas inactivas: 0,25 mA
-
Ajuste de fábrica de asignación de salidas
Las funciones que realizan las salidas del módulo SDx dependen del tipo de unidad de control que se instale con el módulo.
|
MicroLogic |
Salida 1 (SD2/OUT1) |
Salida 2 (SD4/OUT2) |
|---|---|---|
|
2 |
Alarma de señalización de fallo térmico (SDT) |
No disponible |
|
4 |
Alarma de señalización de fallo térmico (SDT) |
Alarma de señalización de fallo por diferencial (SDV) |
|
5 |
Alarma de señalización de fallo térmico (SDT) |
Prealarma de largo retardo (PAL Ir). La alarma se activa en cuanto la corriente en la carga alcanza el 90 % de Ir. |
|
6 |
Alarma de señalización de fallo térmico (SDT) |
Alarma de señalización de defecto a tierra (SDG) |
|
7 |
Alarma de señalización de fallo térmico (SDT) |
Alarma de señalización de fallo por diferencial (SDV) |
Reconfiguración de las salidas del módulo SDx
Utilice el software EcoStruxure Power Commission para reconfigurar la asignación de la salida 1 (SD2/OUT1) y la salida 2 (SD4/OUT2) de SDx si estas se utilizan con unidades de disparo MicroLogic 5, 6 y 7.
Para obtener más información sobre la lista de alarmas y opciones de configuración con el software EcoStruxure Power Commission, consulte DOCA0188•• Unidades de control electrónicas ComPacT NSX MicroLogic - Guía del usuario.
El modo de funcionamiento de las salidas se puede configurar:
-
Sin enclavamiento
-
Con enclavamiento (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)
-
Temporizado sin enclavamiento (el retorno al estado inicial se realiza al final de la temporización).
-
En estado cerrado forzado (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)
-
En estado abierto forzado (el retorno al estado inicial tiene lugar al confirmar la salida con enclavamiento utilizando la red de comunicación o el teclado MicroLogic)