DOCA0187FR-03

Interface de maintenance USB autonome

Introduction

Utiliser l’interface de maintenance USB autonome pour les opérations suivantes :

  • Vérifications et contrôles de maintenance

  • Tests de déclenchement

  • Fonctions d’inhibition nécessaires aux tests de déclenchement par injection de courant primaire

Un kit d’interface de maintenance USB comprenant l’interface de maintenance USB et ses accessoires est disponible. Pour plus d’informations, se reporter au document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

NOTE: L’interface de maintenance USB ne peut pas être utilisée avec le déclencheur MicroLogic 2.3 installé dans un disjoncteur ComPacT NSX400K.

Description du kit d’interface de maintenance USB

Le kit d’interface de maintenance USB comprend les éléments suivants :

A Interface de maintenance USB

B Cordon USB standard pour raccordement au PC

C Cordon spécial pour raccorder l’interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

D Cordon RJ45 standard pour raccorder l’interface de maintenance USB à un module ULP

E Bloc d’alimentation de l’interface de maintenance USB

F Option Bluetooth/Modbus pour l’interface de maintenance USB à commander séparément.

Description de l’interface de maintenance USB

A Capuchon mécanique en position centrale

B Voyant ON vert

C Boutons de test (3) avec voyants (3)

D Prise pour le cordon spécial raccordant l’interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

E Prise de raccordement du bloc d’alimentation

F Cordon spécial pour raccorder l’interface de maintenance USB à la prise de test du déclencheur

Préparation des équipements

Préparer les équipements avant d’exécuter les opérations de maintenance :

Étape

Action

1

Positionner le capuchon mécanique coulissant de l’interface de maintenance USB en position centrale.

2

Connecter le cordon d’alimentation 24 VCC : le voyant ON vert s’allume.

3

Insérer le connecteur de l’interface de maintenance USB dans la prise de test du déclencheur MicroLogic.

Contrôle et vérification

Vérifier et contrôler le déclencheur après avoir effectué la préparation des équipements :

Étape

Action

1

Vérifier que le voyant vert Ready clignote sur le déclencheur MicroLogic.

Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont dans un état opérationnel satisfaisant (autotest interne).

2

Sur l’écran des déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7, vérifier les valeurs de réglage en utilisant les boutons de navigation pour afficher le mode Lecture des paramètres de protection. Pour plus d’informations, se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

3

Faire défiler l’affichage et vérifier les valeurs des différents paramètres (par exemple, déclencheur MicroLogic 5) :

  • Ir (A)

  • IN (A) (le cas échéant) long retard

  • tr (s)

  • Isd (A)

  • IN (A) (le cas échéant) court retard

  • tsd (ms) avec/sans I2t

  • Ii (A)

Il est possible de modifier les paramètres.

Les trois fonctions de test

Les tests sont réalisés au moyen de trois boutons de test. Les voyants associés fournissent une confirmation.

A Bouton de test de déclenchement électrique avec pictogramme et voyant de confirmation rouge

B Bouton d’inhibition de la protection contre les défauts à la terre avec pictogramme et voyant de confirmation jaune

C Bouton d’inhibition de la mémoire thermique avec pictogramme et voyant de confirmation jaune

Test de déclenchement à l’aide du bouton Push-to-Trip électrique

Le bouton push-to-trip électrique provoque un déclenchement électronique dans le disjoncteur. Ce test permet de vérifier les commandes électronique et mécanique du disjoncteur.

Exécuter ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettre le disjoncteur en position I (ON).

2

Pour déclencher le disjoncteur, appuyer sur le bouton push-to-trip électrique.

3

Le voyant de confirmation rouge s’allume et s’éteint immédiatement sur le l’interface de maintenance USB.

Le disjoncteur se déclenche :

  • Le mécanisme de commande passe en position Déclenché : (avec maneton), Trip (commande rotative) ou OFF (commande électrique).

  • Le voyant vert Ready continue de clignoter sur le déclencheur MicroLogic.

    L’écran d’affichage du déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7 reste inchangé.

4

Réarmer le mécanisme de commande.

Le disjoncteur est prêt.

Inhibition de la protection contre les défauts à la terre

Le bouton Inhiber la protection contre les défaillances de mise à la terre annule temporairement cette protection (MicroLogic 6) et la mémoire thermique : il est alors possible d’injecter le courant de test sur chaque phase séparément et de calculer la temporisation réelle tr.

Exécuter ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettre le disjoncteur en position I (ON).

2

Appuyer sur le bouton qui inhibe la protection contre les défaillances de mise à la terre.

3

Les voyants jaunes confirmant l’inhibition de la protection contre les défaillances de mise à la terre et de la mémoire thermique s’allument fixement.

La protection contre les défaillances de mise à la terre et la mémoire thermique sont inhibées sur le déclencheur pendant 15 minutes.

4

Appuyer à nouveau (avant 15 minutes) sur le bouton d’inhibition de la protection contre les défaillances de mise à la terre.

5

Les voyants jaunes confirmant l’inhibition de la protection contre les défaillances de mise à la terre et de la mémoire thermique s’éteignent.

La protection contre les défaillances de mise à la terre et la mémoire thermique sont réactivées sur le déclencheur.

L’inhibition de la protection contre les défaillances de mise à la terre entraîne aussi le forçage de la fonction ZSI (Zone Selective Interlocking) (si cette option est présente sur le déclencheur). Ce forçage empêche la temporisation de protection court retard tsd d’être exclue pendant les tests.

NOTE: Il n’est pas possible d’inhiber la protection différentielle avec l’interface de maintenance USB. La protection différentielle des MicroLogic 4 et 7 peut être inhibée via le cadran de réglage de la protection différentielle IΔn du déclencheur MicroLogic en sélectionnant la position OFF.

Inhibition de la fonction de mémoire thermique

Le bouton Inhiber la mémoire thermique annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour avoir la mesure réelle de la temporisation tr de la protection long retard lors des tests de déclenchement par injection de courant primaire.

Exécuter ce test après avoir préparé les équipements :

Étape

Action

1

Mettre le disjoncteur en position I (ON).

2

Appuyer sur le bouton qui inhibe la mémoire thermique.

3

Le voyant jaune de confirmation s’allume en fixe.

La mémoire thermique est inhibée sur le déclencheur pendant 15 minutes.

4

Appuyer à nouveau (avant 15 minutes) sur le bouton d’inhibition de la mémoire thermique.

5

Le voyant jaune de confirmation s’éteint.

La mémoire thermique est réactivée sur le déclencheur.

L’inhibition de la mémoire thermique interdit également la fonction ZSI (si cette option est présente sur le déclencheur). Cela empêche la temporisation de la protection court retard tsd et la temporisation de la protection contre les défaillances de mise à la terre tg (MicroLogic 6) d’être exclues pendant les tests.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?