Unidad de control magnetotérmica TM-G
Introducción
La unidad de control magnetotérmica TM-G tiene umbrales bajos de disparo térmico y magnético. Esta unidad de control está adaptada a la protección de los conductores de grandes longitudes o de las redes de distribución alimentadas por generadores.
Hay una configuración de esta unidad de control: 3P, 3D.
Descripción
Ajuste de la protección térmica
El disparo de la protección térmica Ir se realiza por medio del regulador de ajuste de 4 posiciones.
Al girar el regulador de ajuste de la protección térmica ((A)), se modifica la curva de disparo, tal y como se muestra en (B).
En la tabla siguiente se muestran los valores del disparo Ir (en amperios) para la protección térmica (valores indicados en el regulador) con respecto a la intensidad nominal de cada unidad de control en función de la posición del regulador Ir.
|
Valor nominal de la unidad de control In (A) |
16 |
25 |
40 |
63 |
|---|---|---|---|---|
|
Disparo Ir (A) |
11 |
18 |
28 |
44 |
|
13 |
20 |
32 |
50 |
|
|
14 |
23 |
36 |
57 |
|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
Ajuste de la protección magnética
El disparo de la protección magnética Ii no es ajustable y es igual al valor indicado a continuación:
|
Intensidad nominal de la unidad de control In (A) |
16 |
25 |
40 |
63 |
|---|---|---|---|---|
|
Disparo Ii (A) +/- 20 % |
64 |
80 |
80 |
125 |
Ejemplo de aplicación
Protección de una alimentación entrante con las características siguientes:
-
Alimentación mediante grupo electrógeno definido por:
-
Alimentación de generador de 40 kVA a 400 V que proporciona una corriente de funcionamiento de 58 A
-
Reactancia subtransitoria: 30 %
-
-
Protección del grupo electrógeno. Las cargas consisten principalmente en calefacción e iluminación (lámparas de incandescencia). El neutro está distribuido.
Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones han determinado las características del interruptor automático ComPacT NSX adecuado que se instalará (cálculos realizados con el software Ecostruxure Power Design – Ecodial).
En la tabla siguiente se detalla la selección de interruptores automáticos:
|
Instalación |
Comentarios |
|
|---|---|---|
|
In = 57 A |
Determinación del tamaño de la caja |
|
|
Neutro distribuido |
4P, 3D |
Neutro completo y cargas lineales |
|
Isc = 0,3 kA |
B |
El poder de corte Icu debe leerse en la placa de características. |
|
Ikmin = 0,25 kA |
TM-G |
Interruptor automático de protección de grupo |
En la tabla siguiente se muestran los ajustes de protección de la unidad de control:
|
Instalación |
Elección de unidad de control |
Comentarios |
|---|---|---|
|
In = 57 A |
TM-G 63, Ir establecido en 57 A |
Ajuste de la protección térmica Ir |
|
Ikmin = 0,25 kA |
Ii = 125 A |
La protección magnética con umbral de disparo bajo Ii no se puede ajustar |