DOCA0187FR-03

Déclencheur magnéto-thermique TM-G

Présentation

Le déclencheur magnéto-thermique TM-G a des seuils de déclenchement thermique et magnétique bas. Il est conçu pour la protection de conducteurs longs et/ou de systèmes de distribution alimentés par des générateurs.

Il n'existe qu'une configuration pour ce déclencheur : 3P, 3D.

Description

Le cadran de réglage se trouve à l'avant du déclencheur :

A Plage de réglage du déclencheur magnéto-thermique TM-G

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

Réglage de la protection thermique

Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.

Calibre In (A) du déclencheur

16

25

40

63

Seuil de déclenchement Ir (A)

11

18

28

44

13

20

32

50

14

23

36

57

16

25

40

63

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique Ii n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In du déclencheur (A)

16

25

40

63

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

64

80

80

125

Exemple d'application

Protection d'une arrivée avec les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation par un générateur :

    • Puissance de 40 kVA - 400 V, soit un courant de fonctionnement de 58 A

    • Réactance subtransitoire : 30 %

  • Protection du générateur. Les charges se composent essentiellement de chauffage et d'éclairage (lampes à incandescence). Le neutre est distribué.

La figure suivante présente le schéma d'installation :

Les calculs effectués sur l'installation selon les règles de l'art ont déterminé les caractéristiques du disjoncteur ComPacT NSX à installer (calculs réalisés au moyen du logiciel Ecostruxure Power Design – Ecodial).

Le tableau suivant présente la sélection de disjoncteurs :

Installation

ComPacT NSX choisi

Commentaires

In = 57 A

ComPacT NSX100

Détermination de la taille du boîtier

Neutre distribué

4P, 3D

Neutre complet et charges linéaires

Isc = 0,3 kA

B

Performance Icu à lire sur plaque de performances

Ikmin = 0,25 kA

TM-G

Disjoncteur de protection de générateur

Le tableau suivant indique les réglages de protection du déclencheur :

Installation

Déclencheur choisi

Commentaires

In = 57 A

TM-G 63, Ir réglé sur 57 A

Réglage de protection thermique Ir

Ikmin = 0,25 kA

Ii = 125 A

Protection magnétique à seuil bas Ii non réglable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?