DOCA0187ES-03

Resumen de la unidad de control magnetotérmica

Introducción

Las unidades de control magnetotérmicas están concebidas para garantizar la protección de distribución o aplicaciones específicas.

Identificación

Tipo de protección

TM-D

Unidad de control magnetotérmica

TM-G

Unidad de control magnetotérmica con umbral de disparo bajo (protección de generadores e inicios de arranque largo)

MA

Unidad de control únicamente magnética (por ejemplo, para proteger motores y transformadores)

En la tabla siguiente se muestran las unidades de control compatibles con los interruptores automáticos ComPacT NSX. Para obtener más información, consulte LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catálogo.

Unidades de disparo

Integrada/intercambiable

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

NA (disyuntor)

Incorporada

TM-D

Integrada

TM-D

Intercambiable

TM-AC

Integrada

TM-AC

Intercambiable

TM-G

Intercambiable

MA

Intercambiable

Protecciones y ajustes de las unidades de control magnetotérmicas

Los reguladores de ajuste se encuentran en la parte frontal de las unidades de control:

Elemento

Parámetro

Descripción

Type(1) (Tipo)

TM-D

TM-G

MA

A

Rango de ajuste de la unidad de control: ajuste mínimo/ajuste máximo.

La intensidad nominal In de la unidad de control corresponde al valor máximo del rango de ajuste.

O

O

O

B

Ir

Disparo de protección térmica

C

tr

Temporización de la protección térmica

O

O

D

Ii

Disparo de protección magnética

✔/O

O

E

Temporización de la protección magnética

O

O

O

(1) Funciones:

: ajustable

O: no ajustable

✔/O: ajustable o no ajustable, según la capacidad de la unidad de disparo

: no presente

Capacidad de actualización de las unidades de control magnetotérmicas

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC
Es obligatorio utilizar tornillos de rotura LV429513 para instalar las unidades de control MicroLogic.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La capacidad de actualización de las unidades de control depende del tipo de interruptor automático:

  • Para 1 o 2 polos, las unidades de control están incorporadas.

  • Para 3 o 4 polos, las unidades de control son intercambiables.

NOTA: En los interruptores automáticos ComPacT NSX con características de corte R, HB1, HB2 y K, las unidades de disparo no son intercambiables.

La intercambiabilidad en la instalación de las unidades de control es sencilla y fiable:

  • Sin necesidad de realizar conexiones

  • Sin necesidad de herramientas específicas (por ejemplo, una llave dinamométrica calibrada)

  • Compatibilidad de las unidades de control proporcionada por un descodificador mecánico

  • Montaje correcto mediante tornillo con limitación de par (véase el dibujo siguiente)

El diseño de las unidades de control limita los riesgos de un mal apriete o de un descuido. La sencillez del proceso de cambio permite realizar fácilmente los ajustes necesarios durante la evolución de los procesos de utilización y de mantenimiento.

NOTA: Cuando la unidad de control se monta así, puede quitarse: se puede acceder a la cabeza del tornillo. Cuando se vuelve a instalar una unidad de control después de haberla extraído, es obligatorio utilizar tornillos de rotura con de limitación del par de apriete LV429513 para la reinstalación.

Precintado de las protecciones

La tapa transparente de las unidades de control magnetotérmicas se puede precintar para impedir la manipulación de los ajustes de las protecciones:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?